This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2348:OPA2348非预期输出

Guru**** 2389780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2348, OPA2171, OPA2196, OPA2191, OPA2349, OPA348
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622376/opa2348-opa2348-un-expect-output

部件号:OPA2348
主题中讨论的其他部件: OPA2171OPA2196OPA2191OPA2349OPA348

德拉斯,

我的客户使用OPA2348来监控集成在IGBT模块上的NTC传感器。IN+的输入电压范围为1.8V~3.7V。OPA2348的VCC是+5V。

通常,输入(通过IN4148连接到输出)将跟随输入,但有时输入(通过IN4148连接到输出)为0.7V。 测试数天(有时为10天)时可能会发生这种情况。  

使用以下示意图是否存在任何风险? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整示意图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin,

    我相信您看到的问题是由OPA2171的输入端子之间的背对背输入保护二极管引起的-见下文。

    为了消除此问题,请改用OPA2196或OPA2191,它们不包括这些输入二极管-参见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin,

    确保测量所有设备针脚电压以获得完整的图像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek:
    谢谢。
    OPA2348是否也具有背对背输入保护二极管? 该问题来自OPA2348。

    另一个奇怪的事情是:当OPA2349进入“预期输出状态”时,一旦我们使用万用表测试输入和GND之间的电压,OPA2348将在1秒内恢复正常输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin,

    OPA2348没有背对背输入保护二极管,但OPA2171的二极管仍可能影响其输出-参见下文。

      

    输入周围的所有电容使电路进入锁定状态,通过用万用表释放电容重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek:
    有一个10k电阻器将IN4148的阴极连接到OPA2171的IN+。 我担心很难锁定IN4148阴极(也是OPA2348的输入)处0.7V的电压,而OPA2348输出短路电流高达±10mA,而OPA2348 In+的电压为2.5V。
    请您详细介绍一下吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin,

    该电路称为半波正时器,因为当输出负载以需要输出电流下沉的方式时,它将仅显示输入波段的正半波-见下文。  

    我模拟了各种C1值的电路,结果如上所示。 这意味着,根据R1*C1时间常数,输出的形状会有显著不同,这会导致OPA348输入之间的电压差很大–参见上文。  该输出最终将快退以跟随输入,但对于较大值C1 (如100nF),它可能会将频率限制在1kHz (10k ||100nF => 1ms)以下。

    e2e.ti.com/.../OPA348-Gavin.TSC