下午好!
我正在查看一位同事的设计,我注意到一些问题可能会用到一些答案。
1)对于OPA2320,TI的美国政府笼形规范是什么? 当我搜索“Cage Code, Texas Instruments”时,我得到了几个不同的Cage Code,我认为这是因为不同的TI组在形成时采用了不同的Cage Code。 无论在何种情况下,如果有人知道制造这些部件的TI的正确Cage Code,我将不胜感激。 我不相信这是QPL/QML所列部件。
2)此设备的高端温度是多少? 我们的设计要求高端温度范围在极端环境下为+150C,功率极低。 数据表指出工作范围在几个地方是-40C到+125C,但在6.1 部分中,绝对最大额定值指出工作范围是+40C到+150C。 此外,Digikey似乎认为OPA2320AIDGKR的额定温度仅为+125C,而OPA2320AIDGKT的额定温度为+150C。
非常感谢您帮助解决这些问题。
-Tim