This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2320:OPA2320AIDGK的笼形码和放大器温度范围

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/635168/opa2320-cage-code-temp-range-for-opa2320aidgk

部件号:OPA2320

下午好!

我正在查看一位同事的设计,我注意到一些问题可能会用到一些答案。

1)对于OPA2320,TI的美国政府笼形规范是什么?  当我搜索“Cage Code, Texas Instruments”时,我得到了几个不同的Cage Code,我认为这是因为不同的TI组在形成时采用了不同的Cage Code。  无论在何种情况下,如果有人知道制造这些部件的TI的正确Cage Code,我将不胜感激。  我不相信这是QPL/QML所列部件。

2)此设备的高端温度是多少?  我们的设计要求高端温度范围在极端环境下为+150C,功率极低。  数据表指出工作范围在几个地方是-40C到+125C,但在6.1 部分中,绝对最大额定值指出工作范围是+40C到+150C。  此外,Digikey似乎认为OPA2320AIDGKR的额定温度仅为+125C,而OPA2320AIDGKT的额定温度为+150C。

非常感谢您帮助解决这些问题。

-Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,

    至于笼码,我并不是先知这些信息,我找不到任何人知道它是什么。

    要回答您的第二个问题,我们的所有产品都有多个温度范围,但每个温度范围都有不同的含义-请参见下文。

    指定温度 是指产品参数满足产品数据表中指定的所有最大/最小限值的范围。

    工作温度 是指产品正常工作但可能不符合最大/最小参数的范围。  

    存储温度 是指产品存储时的温度范围(未通电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    这是我们在E2E论坛上首次就TI的笼式代码提出问题。 该代码似乎与国防部相关的高可靠性产品有关。 OPA2320不提供Hi-Rel版本,而是AEC Q100汽车版本。 尽管如此,我还是尝试查找TI的CAGE代码。 我找到了一个可以回答您问题的链接:

    www.ti.com/.../abouthirel.tsp

    如果这不是正确的代码,并且对您很重要,我们将需要进一步研究。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供此信息。 如果您的链接中的此笼条码(是的,它是美国政府的事;将其视为供应商标识符)是用于制造OPA2320的TI,则可能会起作用。 我不需要专门的Hi-Rel版本,但这始终是一个加分项。 除非你有其他东西可以放在我的绘图上,否则我将使用此笼形码运行。 谢谢你。
    -Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    今天上午我进一步检查了笼码问题。 事实证明,TI有一个公司CAGE代码0.1295万。 因为只有一个,所以这是您将用于OPA2320AIDGKR或OPA2320AIDGKT的内容。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程