This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM397:低电平输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM397, TL331, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/629896/lm397-low-level-output

部件号:LM397
主题中讨论的其他部件: TL331LM339

团队成员,您好!

客户在原位测试期间LM397设备(DC1649)出现几个问题。 事实上,他们注意到Output_Low的偏移超过了400mV限值(上拉5V,500Ohm)。 晶体管饱和。 使用4.8V时,不会出现此问题。

值得注意的是,过去,平均输出电压约为300mV,最近增加到480mV。

那么,您是否认为制造阶段的某件事可以证明这种转变是合理的? (例如模具/制造更换)。

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pol:

    400mV扫描床限值为4mA吸入电流。

    500欧姆之间的5V电压为10mA。 在大约10mA时,您位于短路电流限值(~13mA)的膝部。 图3和图7显示了这一点。

    我将检查设备是否有任何更改或问题。

    同时,他们可以尝试TL331 - LM397的第二个来源。 它是由不同公司(当时)根据不同的流程设计的-因此它独立于LM397。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    糟糕...打字太糟糕了... TLV331应为TL331
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pol:

    LM397没有任何FAB或测试更改。

    您能否从包装上获得顶部和底部标记? 数据代码位于小包装的底部。 同时注意包装边缘上的任何破折号或线条,因为它们也是代码。 如果可能,请获取照片。

    如果您从卷筒和装运箱中获得任何包装标签的照片,这也很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul,

    我是负责此问题的零部件工程师(客户)。 要回答您的问题,部件上没有标记,"C397"除外。 但是,您会在附加的卷标图片中找到。 有几个关于零部件的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Laetitia:

    完美! 我已将照片传递给产品工程师。

    “C397”是LM397MF的正确代码。 设备的*bottom*上仍应有一个三位数的日期代码。

    他们看到的故障率是多少? 所有设备还是少数设备? 从一个或多个卷筒上? 如果更换设备,VOL是否会改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pol:

    我听到了产品工程师的反馈。

    这些器件的制造批次的NPN β 比正常值稍低。 较低的betas会降低输出吸收能力。 但是,这些设备仍在FAB限制和数据表规范范围内,不会被视为故障。 短路电流不是微调或控制参数(但它经过限制测试),因此批次之间可能存在较大差异。

    客户正在运行相当高的沉降电流(~10mA),接近平均电流限制,并且超出表中指定的输出值。 它们的10mA电流正好处于该特定批次的平均短路电流-这就是为什么它们看到VOL发生变化的原因。

    我建议他们将其上拉电阻更改为1k或更多,以将电流减半并安全地移离电流限制区域。 LM397/LM339系列通常使用的上拉电阻值为1k至100k (4.7K典型值),500欧姆略重。 在上升时间会有较小的罚分,但不会有太多的罚分,具体取决于Cload。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。 我们将按照您的建议纠正此问题。