Other Parts Discussed in Thread: LM397, TL331, LM339
主题中讨论的其他部件: TL331, LM339
团队成员,您好!
客户在原位测试期间LM397设备(DC1649)出现几个问题。 事实上,他们注意到Output_Low的偏移超过了400mV限值(上拉5V,500Ohm)。 晶体管饱和。 使用4.8V时,不会出现此问题。
值得注意的是,过去,平均输出电压约为300mV,最近增加到480mV。
那么,您是否认为制造阶段的某件事可以证明这种转变是合理的? (例如模具/制造更换)。
感谢你的帮助。
此致