This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:即使没有负载,OPA547也会加热

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/665414/opa547-the-opa547-heats-even-when-there-is-no-load

部件号:OPA547

您好,

我正在非反相放大器体系结构中使用OP547。 放大器具有双极+/- 15V电源。 增益设置为5.22 (连接到2.5V参考电压)。 电流限制引脚上有10K/100nF (连接至-15V)。 我使用的是D2PAK软件包。

无负载(无限)时,组件加热至~ 55C。

是什么原因造成了这种热?

我在另一篇博客中看到OP547产生内部热量,需要一个散热器。 如果PCB散热器太小(或任何其他问题),组件的热量是否可以达到55C?

感谢你的帮助

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pierre:

    如果OPA547 DDPAK封装未 焊接到 散热器表面,则从运算放大器接点到空气的热阻将为数据表电气特性表中列出的 θJA = 65°C/W。 由于OPA547内部的半导体芯片 直接连接到金属DDPAK内表面,因此经过几个热时间常数后,它和塑料材料最终将假定 温度 略低于 实际Tj温度。

    以下是两种基于10 mA典型静态电流和15 mA最大静态电流的场景:

    如果IQ = 0.01 安培(典型值)和(V+)-(V-)= 30 V

    TJ = TA +θJAPD

    TJ = 25°C + 65°C/W [(30 V)(0.01A)]

    TJ = 25°C +(65°C/W∙0.3 W)

    TJ = 44.5°C

    如果IQ = 0.015 安培最大值,且(V+)-(V-)= 30 V

    TJ = 25°C + 65°C/W [(30 V)(0.015A)]

    TJ = 25°C +(65°C/W∙0.45 W)

    TJ = 54.3°C

    您将注意到,在第二  个最大情况下,Tj55°C 如果OPA547保持“打开”状态足够长,则外壳将接近相同的温度。 OPA547最大指定Tj = 150°C;因此,在Tj≈55°C下运行设备时不存在任何问题  

    请注意 ,OPA547 DDPAK焊片通过电气方式连接到V电源。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    非常感谢您的详细计算。

    现在一切都说明了。

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Pierre:

    我很高兴为您的OPA547咨询提供帮助。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程