Other Parts Discussed in Thread: OPA547
您好,
我正在非反相放大器体系结构中使用OP547。 放大器具有双极+/- 15V电源。 增益设置为5.22 (连接到2.5V参考电压)。 电流限制引脚上有10K/100nF (连接至-15V)。 我使用的是D2PAK软件包。
无负载(无限)时,组件加热至~ 55C。
是什么原因造成了这种热?
我在另一篇博客中看到OP547产生内部热量,需要一个散热器。 如果PCB散热器太小(或任何其他问题),组件的热量是否可以达到55C?
感谢你的帮助
皮埃尔