主题中讨论的其他部分: OPA134
我接受了TI Precsion实验室的培训。
计算时,带宽为11MHZ。 模拟时为18MHz。
我想确认在设计电路时使用11MHZ或18MHz作为带宽吗? 哪一项是正确的? 为什么?
如果 在设计电路时使用18MHz作为带宽,这意味着我在设计电路时需要先进行模拟以确认带宽?

Tengfei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tengfei
仅当LG交叉处的相位余量为90度时,增益带宽产品概念才会(精确)起作用。 随着相位裕度的降低,闭环带宽将得到扩展。 如果总环路增益为二级,则本文中的图4将预测该扩展,通常是二级以上,因此这仍是近似值。

Tengfei,
加上Michael的评论,理论带宽是 噪声增益的函数,BW = GBW/(NON_INC_Gain),但这仅适用于较高增益:例如,G=10,BW=22MHz/10=~2.2MHz,而增益=100,BW=22MHZ/100=~220kHz。 对于低增益,输入电容与输出阻抗相互作用,导致SO调用增益峰值,从而将带宽延长到 计算值之上;话虽如此,更高的带宽通常不是问题。
Tengfei,您好!
我想确认在设计电路时使用11MHZ或18MHz作为带宽吗? 哪一项是正确的? 为什么?
视频内容部分涉及次带宽效果,您应该再次查看。 正如Michael所指出的那样,将扩展闭环带宽。 换言之,在单位增益带宽附近有极,并产生第二个带宽效应。
在开环中,有主导极(fdom),如下图所示。 极柱以-20dB/十进制的速率滚转,并且在隐式单极模型(其中单极模型中的相移为90度)中所示的单位增益BW附近没有附加极柱。 在特定条件下,开环波形图能够使用增益x带宽乘积预测闭环行为。
如果在单位增益BW附近有极,则增益带宽乘积(GBP)不再适用,如"更全面的2极模型"图解中所示的示例,另请参阅Michael的文章。

在如下所示的同一个Precision Labs视频系列(@8:44时间戳)中,演示者指出 ,在25C (典型值)时,数据表中指定的GBP最多为±30 % 变体。 在指定的温度范围内,还存在±μ A的30 % 变化或错误。
我没有您电路的应用要求,原理图和增益设置,我无法说天气是11MHz或18MHz。 一个是按GBP公式估算的,另一个是模拟的。 该视频演示了在测量单位增益BW时的次带宽效应,并在BW频率附近显示了附加极。 如果您想知道它是什么,您需要在实际电路中的Loop_Gain图解中进行仿真,并测量单位增益BW和相位裕度。 另请参阅下面的视频培训系列。
如果您有其他问题,请告知我们。
最佳,
雷蒙德
还有Tengfei,
这篇文章昨天在不同的讨论中出现,通过使用OPA134作为示例设备的分步示例更详细地解释了这一点。
https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/