This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA827:带宽问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA827, OPA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1098188/opa827-the-bandwidth-question

部件号:OPA827
主题中讨论的其他部分: OPA134

我接受了TI Precsion实验室的培训。

计算时,带宽为11MHZ。 模拟时为18MHz。  

我想确认在设计电路时使用11MHZ或18MHz作为带宽吗? 哪一项是正确的?  为什么?

如果 在设计电路时使用18MHz作为带宽,这意味着我在设计电路时需要先进行模拟以确认带宽?

Tengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tengfei

    仅当LG交叉处的相位余量为90度时,增益带宽产品概念才会(精确)起作用。 随着相位裕度的降低,闭环带宽将得到扩展。 如果总环路增益为二级,则本文中的图4将预测该扩展,通常是二级以上,因此这仍是近似值。  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tengfei,

    加上Michael的评论,理论带宽是 噪声增益的函数,BW = GBW/(NON_INC_Gain),但这仅适用于较高增益:例如,G=10,BW=22MHz/10=~2.2MHz,而增益=100,BW=22MHZ/100=~220kHz。 对于低增益,输入电容与输出阻抗相互作用,导致SO调用增益峰值,从而将带宽延长到 计算值之上;话虽如此,更高的带宽通常不是问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tengfei,您好!

    我想确认在设计电路时使用11MHZ或18MHz作为带宽吗? 哪一项是正确的?  为什么?

    视频内容部分涉及次带宽效果,您应该再次查看。  正如Michael所指出的那样,将扩展闭环带宽。 换言之,在单位增益带宽附近有极,并产生第二个带宽效应。  

    在开环中,有主导极(fdom),如下图所示。 极柱以-20dB/十进制的速率滚转,并且在隐式单极模型(其中单极模型中的相移为90度)中所示的单位增益BW附近没有附加极柱。 在特定条件下,开环波形图能够使用增益x带宽乘积预测闭环行为。  

    如果在单位增益BW附近有极,则增益带宽乘积(GBP)不再适用,如"更全面的2极模型"图解中所示的示例,另请参阅Michael的文章。  

    在如下所示的同一个Precision Labs视频系列(@8:44时间戳)中,演示者指出 ,在25C (典型值)时,数据表中指定的GBP最多为±30 % 变体。  在指定的温度范围内,还存在±μ A的30 % 变化或错误。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-bandwidth-gain-gbw?context=113.9747万-1139745-14685-1138800-13125</s>113.9745万 1.4685万113.88万1.3125万

    我没有您电路的应用要求,原理图和增益设置,我无法说天气是11MHz或18MHz。 一个是按GBP公式估算的,另一个是模拟的。 该视频演示了在测量单位增益BW时的次带宽效应,并在BW频率附近显示了附加极。 如果您想知道它是什么,您需要在实际电路中的Loop_Gain图解中进行仿真,并测量单位增益BW和相位裕度。 另请参阅下面的视频培训系列。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-phase-margin?context=113.9747万-1139745-14685-1138805-13849</s>113.9745万 1.4685万113.8805万1.3849万

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的图表,了解低增益配置的计算(理论)带宽与实际-3dB带宽:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经设置了这个文件,一个快速的AOL测试,1千欧负载,21.7MHz xover,75度相距,  

    进入该图4,精确的带宽扩展曲线显示了1.35倍的系数-因此我们应该预计大约为1.35 *21.7Mhz = 29.3Mhz F-3dB,  

    这种跑步的结果大约是31.5Mhz -实际上非常接近,看起来在较高的F级有一些反馈  

    使用此TINA模型修订版,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tengfei,您好!

    11MHz和18MHz之间的差异并不是很大。 从线性化增益储备的角度来说,18MHz提供的增益储备仅比11MHz多4.3dB。 与精密应用中约40dB的增益储备相比,4.3dB仅相当于10 %。

    您的OPA827应用程序的增益和信号带宽是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有Tengfei,  

    这篇文章昨天在不同的讨论中出现,通过使用OPA134作为示例设备的分步示例更详细地解释了这一点。  

    https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/