This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:MSP430和 XTR117

Guru**** 2927940 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR115, XTR116, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107526/xtr117-msp430-and-xtr117

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR115XTR116XTR111

您好!  

我们正在开发一个两线制变送器应用、其中我们必须使用 XTR117和 MSP430微控制器。  

此外、它还应具有分段式 LCD 和超低功耗 EEPROM。  

我想知道如何将 XTR117的5V 电压连接到 MSP430微控制器。  

参考此内容的任何应用手册/元件编号都将有助于您开始电路设计。

谢谢、

Purushottam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否见过 XTR117数据表的图4和5? 并阅读"最小输出电流"部分。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Purushottam、

    我想知道如何将 XTR117的5V 电压连接到 MSP430微控制器。  

    请参阅 Kai 的评论。   

    以下是两线制电流环路变送器 XTR117的输入电压范围。 由于最大电流限制、XTR117调节的5VDC 输出无法驱动 MSP430 MCU。 XTR117的5Vdc 设计用于驱动特定的低功耗和低电流感应应用、5Vreg 以 IRET 或引脚3为基准。 换言之、5Vreg 是2线 XTR115/XTR116/XTR117 4-20mA 电流环路变送器中的5V 浮动基准电压。  

    如需更多信息、请参阅以下链接、其中包含有关这些主题的大量信息。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945188/faq-designing-with-4-20ma-current-loop-transmitters-xtrs-faq-links

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    感谢您的建议。 我们设计了一个采用 XTR115和 ATmega169微控制器的应用。 此处的微控制器由来自 XTR115的5V 直流驱动。 此应用程序工作正常。  

    它具有一个具有 LP324DR 运算放大器和分段式 LCD 的传感器信号调节电路。 对于所有这些组件、大约3.7mA 达到电路的电流要求。  

    现在、我们必须再添加一个外部 EEPROM 芯片、这将增加一些电流。 因此、我们正在考虑使用 MSP 430微控制器来最大限度地降低电流要求。  

    由于 MSP430微控制器的工作电压高达3.6V、我不确定如何将5VDC 电压从 XTR115/XTR117连接到 MSP 430。   

    有关这方面的任何建议都将有助于推动这一工作。  

    e2e.ti.com/.../2_5F00_Wire_5F00_Tx.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    是的、我已经介绍了原理图和电流详细信息。 XTR117可提供最大25mA 的电流来驱动其它电路。 在这种情况下、在2线制变送器上、流耗应小于4mA。  

    我们必须设计兼容 HART 的2线发送器应用。 因此,我正寻求一些建议,以正确的方向行事。  

    谢谢、

    Purushottam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="348117" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1107526/xtr117-msp430-and-xtr117"]

    我们正在开发一个两线制变送器应用、其中我们必须使用 XTR117和 MSP430微控制器。  

    此外、它还应具有分段式 LCD 和超低功耗 EEPROM。  

    我想知道如何将 XTR117的5V 电压连接到 MSP430微控制器。  

    [/报价]

    总电流消耗是多少? 是否有任何测量?

    [~ userid="348117" url="μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1107526/xtr117-msp430-and-xtr117/4104894#4104894">]由于 MSP430微控制器的工作电压高达3.6V、我不确定我们如何将5430电压从 XTR115V/MSP 连接到 XTR117。   [/报价]

    您可以尝试使用电源电流较低的稳压器。 或者将一些二极管或 LED 与 μ µC 电路的电源电压线串联。 或具有足够 R 的 RC 滤波器

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我们设计了一个采用 XTR115和 ATmega169微控制器的应用。 此处的微控制器由来自 XTR115的5V 直流驱动。 此应用程序工作正常。 有关原理图详细信息、请参阅随附的 PDF。  

    它具有一个具有 LP324DR 运算放大器和分段式 LCD 的传感器信号调节电路。 对于所有这些组件、大约3.7mA 达到电路的电流要求。  

    现在、我们必须再添加一个外部 EEPROM 芯片、这将增加一些电流。 因此、我们正在考虑使用 MSP 430微控制器来最大限度地降低电流要求。  

    对于运算放大器、我们有来自模拟器件的 LTC2065器件、它可以进一步降低电流要求。  

    e2e.ti.com/.../5224.2_5F00_Wire_5F00_Tx.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Purushottam、

    此处的微控制器由来自 XTR115的5V 直流驱动。 此应用程序工作正常。  

    根据设计、XTR115在 Vreg 和 Vref 引脚中的电力输送设计如下。   

    VREG:5Vdc * 4mA (最大值)= 20mW

    VREF:2.5VDC* 2.5mA (典型值)= 6.25mW

    由于未使用 Vref 引脚、XTR115应该能够从 Vreg 引脚获得大约20mW 的功率范围(最大值)。  

    从技术上讲、这些引脚的功耗可能超过20mW、然后5Vreg 会下降更多、并且 XTR115的性能规格可能无法得到保证。   

    我查看 了 ATMHz 169微控制器的数据表、不清楚消耗了多少电流等、尤其是当连接更多数字接口时、因此我无法对此进行评论。 您必须测量电流消耗、并确保其不会超出数据表的要求。   

    关于2线 XTR115电流环路发送器、我有以下问题。  

    1. PWM 与4-20mA 的关系是什么? XTR115是 V 至 I 转换器。 XTR115是模拟线性电路、定义了 TP1处的 PWM。  

    2. XTR115是两线制变送器,只允许一个参考接地。 VREG 或 Vref 引脚以 IRET 引脚为基准、通常两个引脚都悬空、GND 位于24V V_LOOP 侧。 您的原理图中有两个接地节点、这对于 V-I 4-20mA 转换不起作用。  

    如果您希望有多个接地端、我建议使用 XTR111 3线4-20mA 电流环路发送器。 XTR115/XTR116/XTR117 IC 对4-20mA 电流转换具有严格的输入要求。  

    请查看有关2线与3线4-20mA 电流环路变送器之间差异的链接(在上一答复中发布)。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    [~引语 userid="423757" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1107526/xtr117-msp430-and-xtr117/4105577#4105577"]1. PWM 与4-20mA 的关系是什么? XTR115是 V 至 I 转换器。 XTR115是模拟线性电路、定义了 TP1处的 PWM。  [/报价]

    是 XTR115是 V 至 I 转换器、我们将从 PWM 以及电阻器和电容器组合生成相应的电压信号。 我们采用这种方法来节省用于电压生成的额外 DAC 芯片。 PWM TP1是测试点(在微控制器中调整 PWM 计数以调整4和20mA 电流输出)

    [~ userid="423757" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1107526/xtr117-msp430-and-xtr117/4105577#4105577"] XTR115是两线制变送器、仅允许一个参考接地。 VREG 或 Vref 引脚以 IRET 引脚为基准、通常两个引脚都悬空、GND 位于24V V_LOOP 侧。 您的原理图中有两个接地节点、这对于 V-I 4-20mA 转换不起作用。[/QUERP]

    原理图中有两个接地端通过电感器 L2短接在一起。 我们分离了模拟和数字接地并在一个单点连接。  

    因此、最后、两个接地端仅连接到 IRET 引脚。  

    我们在3线应用中有另一个产品、我们在其中使用了 XTR111。 但这专门是2线应用。  

    首先、我想知道5V VREG 电源与 MSP 430微控制器的3.6V 电源之间的接口。 同时、使用低工作电流 LDO 是一个不错的选择吗?   

    对于微控制器、LDO 将以极低的工作电流(可能为1uA 左右)将5V 电源电压降至3.6V、其余组件将为5V。  

    谢谢、

    Purushottam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Purushottam、

    好的、我认为我理解您要做的事情。 您将从 MSP430 MCU 生成 PWM 信号、通过 LPF 传递 PWM 信号(改变占空比)并生成0-3.3V 的平均输入电压、该电压将用作 XTR115 V 至 I 4-20mA 电流环路转换的输入。  

    首先、我想知道5V VREG 电源与 MSP 430微控制器的3.6V 电源之间的接口。  同时、使用低工作电流 LDO 是一个不错的选择吗?   

    使用2线 XTR115发送器时、输入参考接地 有非常严格的要求。 由于 MCU 可以超低功耗进行驱动、因此可将5Vreg 或 Vref 全部用作应用的电源基准。 但是、必须以"浮动"方式驱动 MSP430、如下面的数据表所示。  

    要使用可在5Vdc 至3.6Vdc 之间进行调节的低功耗 LDO、可以选择使用该 LDO。 您还可以使用运算放大器作为电压基准来驱动 MCU、如下面的仿真所示。 然而、MSP430的输入引脚不能有太大的电容、或者这个驱动方法将不起作用或者将需要进一步补偿。 这是您的选择。   

    注意:如果使用 LDO 稳压器、则必须为低功耗类型。 请确保 LDO 的 Iq 工作电流低于2-3mA。 或者3.6Vdc LDO 必须从 XTR115的 V+或引脚7进行调节。   

    随附的是根据您的应用说明进行的仿真。  

    e2e.ti.com/.../XTR115-05092022.TSC

    如果您不喜欢输入限制、我建议对输入前端使用 XTR111。  请观看以下视频、我在之前的回复中提到了这些链接。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Purushottam、

    我将关闭此查询。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond