This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
目前为止、我使用 USB2ANY 作为 GPIO 控制器、没有任何问题。 今天我打开了 USB2any Explorer 软件、它不显示任何用于控制这些软件的接口选项卡。
我尝试重新安装软件并重新启动 PC、但没有成功。
屏幕如下所示(不显示"GPIO"选项卡)。
此致、
Tomas
您好!
团队正在度假。 您可以在一周结束前收到回复。 感谢您的耐心等待。
此致、
Castrense
您好、Tomas、
请告诉我们哪些 EVM 或 IC 产品与 USB2ANY GUI 连接。 PRAMPS 支持团队不使用 USB2ANY 产品、我会将您转接至支持该产品的团队。
最棒的
Raymond
您好、Raymond、
请求 USB2ANY 支持时、除了 PRAMPS、没有其他类别可供选择。 我将其用作参考硬件(TI 内部)的通用 GPIO 接口。 请将此内容转发给负责 USB2ANY Explorer 开发的团队。
谢谢、
此致、
Tomas
Tomas、
据我所知、没有人在积极开发 USB2ANY Explorer。 我对代码库已有一定的熟悉程度、因此我可能能够提供有限的帮助。
如果您尝试切换任何其他接口选项、这是否会使选项卡返回?
您是在4K 显示屏上运行应用程序、还是使用某种缩放设置? 我注意到、用于接口选择的图像 比预期的小25%、这可能是问题的一部分。 您可以尝试在 Windows 8的兼容模式下运行程序、或 使用高 DPI 设置进行播放、因为这可能会更改缺少的选项卡控件的图形 API 处理方式。
如果这不起作用、还可以选择 通过自己加载 DLL 来手动控制 GPIO -例如、在论坛上的 python 中、有几个示例说明了如何执行此操作。 如果 需要、我还可以提供一些示例代码。
此致、
Derek Payne
非常感谢、Derek。 正如您指出的那样、我注意到选项卡应该出现的行看起来很奇怪。 使用 DPI 和缩放使选项卡再次可见。
此致、
Tomas