您好!
目前为止、我使用 USB2ANY 作为 GPIO 控制器、没有任何问题。 今天我打开了 USB2any Explorer 软件、它不显示任何用于控制这些软件的接口选项卡。
我尝试重新安装软件并重新启动 PC、但没有成功。
屏幕如下所示(不显示"GPIO"选项卡)。

此致、
Tomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tomas、
据我所知、没有人在积极开发 USB2ANY Explorer。 我对代码库已有一定的熟悉程度、因此我可能能够提供有限的帮助。
如果您尝试切换任何其他接口选项、这是否会使选项卡返回?
您是在4K 显示屏上运行应用程序、还是使用某种缩放设置? 我注意到、用于接口选择的图像 比预期的小25%、这可能是问题的一部分。 您可以尝试在 Windows 8的兼容模式下运行程序、或 使用高 DPI 设置进行播放、因为这可能会更改缺少的选项卡控件的图形 API 处理方式。

如果这不起作用、还可以选择 通过自己加载 DLL 来手动控制 GPIO -例如、在论坛上的 python 中、有几个示例说明了如何执行此操作。 如果 需要、我还可以提供一些示例代码。
此致、
Derek Payne