This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:usb2any Explorer 不显示接口选项卡

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105528/usb2any-usb2any-explorer-does-not-show-interface-tabs

器件型号:USB2ANY

您好!

目前为止、我使用 USB2ANY 作为 GPIO 控制器、没有任何问题。 今天我打开了 USB2any Explorer 软件、它不显示任何用于控制这些软件的接口选项卡。

我尝试重新安装软件并重新启动 PC、但没有成功。

屏幕如下所示(不显示"GPIO"选项卡)。

此致、

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在度假。 您可以在一周结束前收到回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    请告诉我们哪些 EVM 或 IC 产品与 USB2ANY GUI 连接。 PRAMPS 支持团队不使用 USB2ANY 产品、我会将您转接至支持该产品的团队。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    请求 USB2ANY 支持时、除了 PRAMPS、没有其他类别可供选择。 我将其用作参考硬件(TI 内部)的通用 GPIO 接口。 请将此内容转发给负责 USB2ANY Explorer 开发的团队。

    谢谢、

    此致、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    据我所知、没有人在积极开发 USB2ANY Explorer。  我对代码库已有一定的熟悉程度、因此我可能能够提供有限的帮助。

    如果您尝试切换任何其他接口选项、这是否会使选项卡返回?

    您是在4K 显示屏上运行应用程序、还是使用某种缩放设置? 我注意到、用于接口选择的图像 比预期的小25%、这可能是问题的一部分。 您可以尝试在 Windows 8的兼容模式下运行程序、或 使用高 DPI 设置进行播放、因为这可能会更改缺少的选项卡控件的图形 API 处理方式。

    如果这不起作用、还可以选择 通过自己加载 DLL 来手动控制 GPIO -例如、在论坛上的 python 中、有几个示例说明了如何执行此操作。 如果 需要、我还可以提供一些示例代码。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Derek。 正如您指出的那样、我注意到选项卡应该出现的行看起来很奇怪。 使用 DPI 和缩放使选项卡再次可见。

    此致、

    Tomas