This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3704:双电源

Guru**** 2831175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3704, LM311, LM6511, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1044744/tlc3704-dual-power-supply

器件型号:TLC3704
主题中讨论的其他器件: LM311LM6511LM2903

您好!  

 TLC3704IPWR 是否可用于+/-3.3V 或+/-5.0V 的双电源配置

因为 VOL =被称为最大400mV、并且应用电路或测试电路电压也被视为 VDD = 5V。  

此外、在绝对最大额定值表下还提到了这一点  

"一. 除差分电压外、所有电压值都是相对于网络接地的。" 如下所示。

如果此部件可用于 +/- 3.3V 或+/-5.0V 的双电源(总可接受 电压仍小于18V)。 请告诉我在这种情况下的 VOL。

谢谢、此致、

Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    从 TLC3704的角度来看、±3.3V 与6.6V 相同、±5V 与10V 相同

    对于其他电源电压、典型 VOL 如图14所示;没有保证的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    如 Clemens 所述、它可与双电源配合使用。

    输出将摆动-3.3V 至+3.3V 或-5V 至+5V。 (V-至 V+)。 它不会从0V (GND)摆动。

    请注意、输入范围为 Vdd 至 Vcc-1.5V、或-3.3V 至+1.8V 或-5V 至+3.5V。

    如果您需要从 GND (0V)摆动到正电压或负电压的器件、请参阅 LM311、LM319或 LM6511。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回答。 但是、为了让我自己清楚、我想点所有我的并交叉所有 t 的。 请对照您的意见验证我的回答。

    输出将摆动-3.3V 至+3.3V 或-5V 至+5V。 (V-至 V+)。

    比较器 TLC3704可通过以下组合加电:

    V+=+3.3V 或+5V 且 V-=-3.3V 或-5V

    它不会从0V (GND)摆动。

    如果 V+= 3.3V 且 V-= 0V、则输出将不会从0V 摆动到3.3V、但会从 VOL 摆动、对吧? 您的意思是“不会从0V 摆动?

    请注意、输入范围为 Vdd 至 Vcc-1.5V、或-3.3V 至+1.8V 或-5V 至+3.5V。

    根据数据表、输入电压摆幅 V.ICR 为0V 至(VDD−1.5)、这意味着

    +/- 3.3V 电源-> V.ICR 为  -3.3V 至+1.8V

    +/- 5.0V  电源-> V.ICR 为  -5.0V 至+3.5V

    我想在您的示例中、Vdd 是负电源、Vcc 是正电源、而在数据表中、仅提到 Vdd。

    此外、如果输入(在 Vin+或 Vin-上)超出 V.ICR、那么对输出有何影响?

     

    如果您需要从 GND (0V)摆动到正电压或负电压的器件、请参阅 LM311、LM319或 LM6511。

    当然、感谢您的建议

    此致、

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    抱歉... VDD 交叉。 我查看了另一个四通道引脚排列。

    引脚3是正电源(V+或 Vdd)、"GND"(引脚12)是负电源(V-)

    TLC3704是一种推挽式输出、它将从施加的正电源(引脚3)摆动到施加的负电源(引脚12)。 它不会摆动到中间电源(假定的分离电源中的 GND)。

    假定该器件用于单电源应用、因此"V-"引脚标记为"GND"、这在双电源应用中可能会引起混淆。 使用双电源时、GND 引脚(引脚3)连接到 V-(或您想要称为负电源电压的任何器件)。

    当任一输入或两个输入都在 V.ICR 之外时、输出是不确定的、我们不对输出状态进行假设。

    假设引脚3是正电源(V+或 Vdd)、"GND"(引脚12)是负电源(V-):

    V+=+5V 和 V-=-5V、输出将从-5V 摆动至+5V、输入范围为-5至+3.5V。

    V+=+3.3V 和 V-=-3.3V、输出将从-3.3V 摆动至+3.3V、输入范围为-3.3V 至+1.8V。

    V+=+3.3V 和 V-= 0V、输出将从0V 摆动至3.3V、输入范围为0V 至+1.5V。

    当然、上述情况会忽略输出电压降、这取决于负载(如图12至15所示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我将再次打开此主题、因为我有后续问题:

    由于现有设计即使违反了 V.ICR 也能正常工作、这导致我进行了更多挖掘、我在 e2e 论坛上发现、如果一个输入与 V.ICR 一起、比较器将正常工作。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/434936/lm2903---output-behavior-at-vcc-vicr-2-0v

    此外、所讨论的比较器在 POST 中也不同、即 LM2903

    还有一个与 TLC3704相关的帖子、表明比较器可能仍以灰色区域运行、但输入偏移等参数会降低。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746618/tlc3704-recommended-common-mode-voltage-limits

    这让我产生了一个问题、即我们在这里讨论的输入是比较器的阈值或与阈值或两者进行比较的其他输入信号。

    假设我的 TLC3704具有+/-3.3V 电源、则 V.ICR =-3.3V 至1.8V

    在反相端子上、输入为+/-3.3V 的正弦波

    在同相端子上、借助迟滞(+ve 反馈)将阈值设置为+/-32mV

    那么、上述设计将正常工作、或者不考虑一个输入仍处于有效的 V.ICR 状态

    3."一个输入有效或在 V.ICR"语句仅为 LM2903比较器或特定比较器保留真值?

    此致、

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2903和 TLC3704具有不同的输入电路。 从 LM2903的行为中得出结论并不有用。

    对于 TLC3704、不能保证在一个输入超出 VICR 时能够工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的持续支持、这是一个关键点。  不能认为这些器件相似、为了保证响应、您需要将比较器输入保持在建议的工作范围内。   

    Sunney

    我意识到这是一个令人沮丧的问题。  在某些情况下、典型器件似乎在数据表中指定的条件之外的条件下工作、但在工艺和温度极端条件下、性能可能会发生变化。  我们尽力在预期适当器件性能的条件下设定界限。  特性数据不支持在这些区域之外运行、因此在这些级别下运行时、我们实际上无法提供太多建议。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Chuck。  

    是的、这就是我提出这个问题的原因、因为很少有传统设计在输入超出 V.ICR 的情况下工作正常。然而、为了根据数据表建议更改设计、我正在寻找一些理由、如何使用这些参数来解释。

    我同意大家的看法、每个部件都因其内部电路而异、并且行为也会有所不同。

    此外、如果根据建议的值运行、器件性能将不可预测。

    再次感谢您的帮助!

    Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常欢迎并感谢您的发帖。

    卡盘