主题中讨论的其他器件: LM311、 LM6511、 LM2903
您好!
TLC3704IPWR 是否可用于+/-3.3V 或+/-5.0V 的双电源配置
因为 VOL =被称为最大400mV、并且应用电路或测试电路电压也被视为 VDD = 5V。
此外、在绝对最大额定值表下还提到了这一点
"一. 除差分电压外、所有电压值都是相对于网络接地的。" 如下所示。
如果此部件可用于 +/- 3.3V 或+/-5.0V 的双电源(总可接受 电压仍小于18V)。 请告诉我在这种情况下的 VOL。

谢谢、此致、
Sunney