This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:为什么 A4放大器的同相输入和反相输入之间的电压差较大

Guru**** 2504455 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028464/log114-why-the-voltage-difference-between-in-phase-and-inverting-inputs-of-a4-amplifier-is-large

器件型号:LOG114

我们的电路板是根据 LOG114数据表中的图2 (如上所示)基准设计的、 现在我们发现引脚10和11的电压不一致。 理论上、它们都应该是1.9V。 但是、根据我们的测量结果、引脚11和10之间的电压差约为200mV。 随着输入电流的增加、电压差将减小、但在高输入电流时仍将存在约70mV 的电压差。 这种现象是否正常?  根据 Tina 仿真结果、它们应该等于1.9V。

这有什么问题?  我期待专家的回答,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您的电流源是什么? 该电流源的电流范围是多少?

    您是否注意到、您的电流源以0V 为基准、而不是如数据表中所示的"VCM_IN"?

    哪种电压是错误的? 引脚10或引脚11上的电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    除了 Kai 对 IG1电流源电流提出的问题之外、当 A4电压偏移量为几百毫伏时、在 Vo4处测量的输出电压是多少? 如果运算放大器的输出被驱动至输出摆幅 限制、则可能会超出线性工作范围。 如果发生这种情况、则电压偏移和其他性能会降低。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用光电二极管作为电流源、通过不同的输入光功率来调节输入光电流、阴极重新固定为以   "VCM_IN"为基准的5V 电压、 电流范围约为1nA~1mA。  引脚10的电压为1.9V、 但引脚11的电压约为2.1V。  我认为这是错误的结果。  此外、我们使用万用表来测量电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您能否展示将光电二极管精确地连接到引脚3以及阴极如何连接到5V?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用光电二极管作为电流源、通过不同的输入光功率来调节输入光电流、阴极重新固定为以   "VCM_IN"为基准的5V 电压、 电流范围约为1nA~1mA。  引脚10的电压为1.9V、 但引脚11的电压约为2.1V。  我认为这是错误的结果。  此外、我们使用万用表来测量电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、当 A4电压偏移约为120  毫伏时、Vo4测得的输出电压为0.689v、引脚9的 Vlogout 为3.751V。  根据理论公式 Vo4=-2/3*Vlogout +3.16, Vo4 应为0.659V。 现在 、测量值与理论值之间的差值约为0.03V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    重复测量、但在报告输出和电压表之间插入200R 隔离电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    您是否观察到 VLOGOUT 和 A4输出引脚、它们具有10x 探针和宽带 O 示波器? 我们需要确保电路中不存在任何振荡。

    您能否从 PC 板上提起 R2的输入侧(100k)? 如果是、使用 DMM 测量的 A4输出电压会发生什么情况? 在 A4与 VLOGOUT 引脚断开的情况下、由于光电二极管在其电流范围内运行、VLOGOUT 输出电压范围是多少?

    是否在多个电路板上看到了观察到的 A4行为? 将 LOG114更改为另一个器件是否会更改 A4输出电压?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程