Other Parts Discussed in Thread: LOG114

我们的电路板是根据 LOG114数据表中的图2 (如上所示)基准设计的、 现在我们发现引脚10和11的电压不一致。 理论上、它们都应该是1.9V。 但是、根据我们的测量结果、引脚11和10之间的电压差约为200mV。 随着输入电流的增加、电压差将减小、但在高输入电流时仍将存在约70mV 的电压差。 这种现象是否正常? 根据 Tina 仿真结果、它们应该等于1.9V。
这有什么问题? 我期待专家的回答,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LOG114

我们的电路板是根据 LOG114数据表中的图2 (如上所示)基准设计的、 现在我们发现引脚10和11的电压不一致。 理论上、它们都应该是1.9V。 但是、根据我们的测量结果、引脚11和10之间的电压差约为200mV。 随着输入电流的增加、电压差将减小、但在高输入电流时仍将存在约70mV 的电压差。 这种现象是否正常? 根据 Tina 仿真结果、它们应该等于1.9V。
这有什么问题? 我期待专家的回答,谢谢。
您好、Li、
您是否观察到 VLOGOUT 和 A4输出引脚、它们具有10x 探针和宽带 O 示波器? 我们需要确保电路中不存在任何振荡。
您能否从 PC 板上提起 R2的输入侧(100k)? 如果是、使用 DMM 测量的 A4输出电压会发生什么情况? 在 A4与 VLOGOUT 引脚断开的情况下、由于光电二极管在其电流范围内运行、VLOGOUT 输出电压范围是多少?
是否在多个电路板上看到了观察到的 A4行为? 将 LOG114更改为另一个器件是否会更改 A4输出电压?
此致、Thomas
精密放大器应用工程