This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:采用单个5V 电源运行的 LMH5401

Guru**** 2814835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, LMH5401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021954/lmh5401-lmh5401-with-a-single-5v-power-supply-operation

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件:LMH3401TINA-TI

我需要将该放大器与交流耦合的输入和输出以及单个5V 电源配合使用。  

我将器件接地引脚与 VS-引脚一起连接到系统接地。

2.我使用+5(VS+)的1K/1K 电阻分压器来生成2.5V 共模输出电压。  

这对您是否看起来是正确的设置?

此外- LMH3401是否相同?

如果需要,我可以向您发送原理图的片段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外-我可以驱动到 PD 引脚的最大电压是多少-逻辑高电平的5V 电压是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushavan:

    数据表的第8.4.2节指出、可以由单电源供电。

    [报价 userid="86821" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021954/lmh5401-lmh5401-with-a-single-5v-power-supply-operation "]如果需要,我可以向您发送原理图的片段。[/quot]

    这是一个好主意。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这是可能的、我只想确保我的方法是正确的。

    这是原理图的片段。 输入由50欧姆源驱动、 两个输出上都有交流耦合电容器(未显示)。 断电控制信号(原理图上的 ANLG_cntl14)由5V 逻辑驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anushavan、您好!

      感谢您提供原理图。 LMH3401和 LMH5401将在您的1)和2)语句中正常工作。 对于 LMH3401、该器件具有固定增益(16V/V 或24dB)。 对于 LMH5401原理图、交流耦合看起来不错、RG/RT/RF 配置将为您提供大约3V/V 的增益。 如果您采用并联组合+串联电阻器、则可以在 INP 处切断至一个电阻器(RG)、该电阻器的电阻值约为66.5欧姆。 我在 下面附上了您的电路的 Tina-TI 仿真。  

      对于5V 电源、该器件可在低于0.8V 的电压下工作、并在高于1.2V 的电压下工作。您可以将 PD 引脚驱动至高达5V 的电源。  

    e2e.ti.com/.../LMH5401_5F00_10dB.tsc

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Sima 和 Anushavan、  

    不确定这些 R 值来自何处、但它们未达到目标。 准备工作。  

    1.确保在思考中包含25欧姆的内部反馈

    100nF 的自谐振将非常低、可能需要并联100pF

    3.对于从匹配输入到内部差分输出的单端到差分增益、对于解决方案而言、175欧姆的总射频太低(使用很久以前开发的 Rt I 的二次流)、 需要略微增加总射频-我的目标是大约199、其中可实现的最大增益(输入匹配为50欧姆)约为6.4V/V (解决方案现在将找到6V/V) 因此、这意味着大多数50欧姆匹配都是针对 Rg 电阻器、该电阻器是通过 CM 环路将输入 CM 随信号移动来形成的有源阻抗(与15欧姆的 physcial 值相比增加了很多)、 Rt 元素接地变得非常高。 没关系、  

    如果我设置为仅查看匹配负载下的原始源信号和最终信号、即两个-6dB 损耗。 如果差分增益的信号实际约为6V/V、则仿真净增益应约为3.56dB。 而且、它在这个更新的值中、文件 Sima 中的后处理器中存在某种错误-缺少一个我为某些后处理所采用的术语、最好不要将这些术语保留在文件中进行修改、  

    e2e.ti.com/.../LMH5401_5F00_9.5dB.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Michael 和 Sima!

    我们使用 的是100nF 射频电容(AVX 530Z104KT10T; https://www.mouser.com/datasheet/2/40/atc_530z-1902346.pdf)、因此我们认为即使没有100pF 电容并联也应该可以。

    驱动小于理想200欧姆负载(~130欧姆;希望获得尽可能高的增益)意味着什么? 我的理解是、该器件的工作电阻应低至100欧姆、但性能会下降、可能对 THD 的影响最大-这 是正确的假设吗? 我们通过100欧姆差分走线将放大器的输出连接到具有内部100欧姆端接的 ADC 的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里的行之间读取、  

    如果您将 LMH5401正好放置在 ADC 上、则无需执行双端接匹配-我通常会在该处执行低插入损耗最后一级滤波器-但您需要的所有内容都取决于您所需的目标频带。 有一个增益带宽产品问题将为 FDA 级设置 SSBW、但是、如果您想要真正的高清、那么 SSBW 需要高得多。 很难说没有所需的最大信号频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、由于机械和其他 PCB 限制、我无法将 LMH5401直接放置在 ADC 输入端。 截至频率-目前我们正在 L 频带工作、但我们的目标是提高、可能达到3GHz 以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的期望将会遇到增益带宽障碍-我猜您没有使用射频块、因为您不确定如何为您使用差分输出或平衡-非平衡变压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、3GHz 以上是一个延伸。 但在 L 频带中、我们可能应该是可以的。 我们正在考虑在较高频率下使用平衡-非平衡变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里是使用我所说的有源平衡-非平衡变压器方法设置的10V/V 增益(无 Rt、仅求解了 Rg 输入、使有源匹配达到50欧姆)

    看起来相当不错、这里从源极到 Rg 输入的损耗仍然为6dB、因此从那里到匹配负载的增益为预期的14dB。 这里有大量裕量、并且在2GHz 之间保持平坦、  

    e2e.ti.com/.../Gain-of-10-active-balun-LMH5401.TSC