Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, LMH5401, TINA-TI
主题中讨论的其他器件:LMH3401、 TINA-TI
我需要将该放大器与交流耦合的输入和输出以及单个5V 电源配合使用。
我将器件接地引脚与 VS-引脚一起连接到系统接地。
2.我使用+5(VS+)的1K/1K 电阻分压器来生成2.5V 共模输出电压。
这对您是否看起来是正确的设置?
此外- LMH3401是否相同?
如果需要,我可以向您发送原理图的片段。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, LMH5401, TINA-TI
我需要将该放大器与交流耦合的输入和输出以及单个5V 电源配合使用。
我将器件接地引脚与 VS-引脚一起连接到系统接地。
2.我使用+5(VS+)的1K/1K 电阻分压器来生成2.5V 共模输出电压。
这对您是否看起来是正确的设置?
此外- LMH3401是否相同?
如果需要,我可以向您发送原理图的片段。
尊敬的 Anushavan:
数据表的第8.4.2节指出、可以由单电源供电。
[报价 userid="86821" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021954/lmh5401-lmh5401-with-a-single-5v-power-supply-operation "]如果需要,我可以向您发送原理图的片段。[/quot]这是一个好主意。
Kai
Anushavan、您好!
感谢您提供原理图。 LMH3401和 LMH5401将在您的1)和2)语句中正常工作。 对于 LMH3401、该器件具有固定增益(16V/V 或24dB)。 对于 LMH5401原理图、交流耦合看起来不错、RG/RT/RF 配置将为您提供大约3V/V 的增益。 如果您采用并联组合+串联电阻器、则可以在 INP 处切断至一个电阻器(RG)、该电阻器的电阻值约为66.5欧姆。 我在 下面附上了您的电路的 Tina-TI 仿真。
对于5V 电源、该器件可在低于0.8V 的电压下工作、并在高于1.2V 的电压下工作。您可以将 PD 引脚驱动至高达5V 的电源。
e2e.ti.com/.../LMH5401_5F00_10dB.tsc
谢谢、
Sima
早上 Sima 和 Anushavan、
不确定这些 R 值来自何处、但它们未达到目标。 准备工作。
1.确保在思考中包含25欧姆的内部反馈
100nF 的自谐振将非常低、可能需要并联100pF
3.对于从匹配输入到内部差分输出的单端到差分增益、对于解决方案而言、175欧姆的总射频太低(使用很久以前开发的 Rt I 的二次流)、 需要略微增加总射频-我的目标是大约199、其中可实现的最大增益(输入匹配为50欧姆)约为6.4V/V (解决方案现在将找到6V/V) 因此、这意味着大多数50欧姆匹配都是针对 Rg 电阻器、该电阻器是通过 CM 环路将输入 CM 随信号移动来形成的有源阻抗(与15欧姆的 physcial 值相比增加了很多)、 Rt 元素接地变得非常高。 没关系、
如果我设置为仅查看匹配负载下的原始源信号和最终信号、即两个-6dB 损耗。 如果差分增益的信号实际约为6V/V、则仿真净增益应约为3.56dB。 而且、它在这个更新的值中、文件 Sima 中的后处理器中存在某种错误-缺少一个我为某些后处理所采用的术语、最好不要将这些术语保留在文件中进行修改、

非常感谢 Michael 和 Sima!
我们使用 的是100nF 射频电容(AVX 530Z104KT10T; https://www.mouser.com/datasheet/2/40/atc_530z-1902346.pdf)、因此我们认为即使没有100pF 电容并联也应该可以。
驱动小于理想200欧姆负载(~130欧姆;希望获得尽可能高的增益)意味着什么? 我的理解是、该器件的工作电阻应低至100欧姆、但性能会下降、可能对 THD 的影响最大-这 是正确的假设吗? 我们通过100欧姆差分走线将放大器的输出连接到具有内部100欧姆端接的 ADC 的输入。
好的、这里是使用我所说的有源平衡-非平衡变压器方法设置的10V/V 增益(无 Rt、仅求解了 Rg 输入、使有源匹配达到50欧姆)
看起来相当不错、这里从源极到 Rg 输入的损耗仍然为6dB、因此从那里到匹配负载的增益为预期的14dB。 这里有大量裕量、并且在2GHz 之间保持平坦、