This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855DSGEVM:OPA855作为高速 TIA、振荡器件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014831/opa855dsgevm-opa855-as-high-speed-tia-oscillating

器件型号:OPA855DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA855

大家好、

我正在将此 EVM 修改为射频= 30k 的 TIA。

我已将二极管电容约为260fF (共520fF)的高速平衡检测器直接连接到 R2/R4接点焊盘处的-VE 输入。

R4当然已被删除。

VE 输入与 EVM 默认值保持不变。

以+- 2.5V 运行 OPA855。

尝试不使用任何东西、也不使用100fF 作为我的 CF、但在这两种情况下、我都看到8MHz 附近有强烈的振荡。

这是奇怪的、因为如果存在稳定性问题、我希望它们在更高的频率下出现。

任何解决这一问题的想法都是值得欢迎的。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      感谢您提供的信息、我需要运行稳定性检查并返回给您。 您是否也移除了 R10? 您如何测量输出?

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    我没有触摸 R10或 R1。 它们 保留为板默认值。

    在将频谱分析仪连接到输出 SMA 的情况下测量的振荡、

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我正在尝试附加原理图、希望它能正常工作。

    Davide2e.ti.com/.../TIA_5F00_oscillating.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、工作正常

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电路应保持稳定:

    80°的相补角看起来不错。

    但是、如果反馈电容高于预期-例如、由于30k 电阻器的自电容-相位裕度减小、电路变得不稳定:

    e2e.ti.com/.../david_5F00_opa855.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不稳定的另一个原因是、由于检测器接线过长、OPA855的输入端引入了铜迹线电感:

    请记住、根据1nH/mm 经验法则、10mm 长的覆铜线迹等于10nH。 这意味着5毫米的距离检测器!

    不稳定的另一个原因是检测器的偏置电压端子处没有偏置电压滤波。 此处同样会出现一个与检测器串联的不必要电感。 如果涉及其他复杂阻抗、则可以看到 MHz 范围内的振荡。

    Kai

    编辑:删除的帖子只是一个不需要的双帖子...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、感谢您的详细回答。

    我认为、该解决方案是您的想法与我现在从单独的 PS 向检测器提供偏置的组合。

    可能还会通过常见的 PS 产生一些不必要的反馈。

    振荡现在消失了。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个好消息

    祝您好运!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有疑问、您能告诉我您使用的是射频、0201或0402封装吗?

    我的板中 opa855的 TIA 输出中也有一些振荡。

    BTW、您可以共享 PCB 布局吗?

    无论如何,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bao、

      OPA855EVM 的 BOM 位于 用户指南文档中; 反馈电阻器为0402s。 我在下面分享了 OPA855EVM 光绘文件。

    e2e.ti.com/.../2335.GerberNCdrills.zip

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    查看 R2:

    并注意接地平面和电源平面 R2下的间隙:

    Kai