主题中讨论的其他器件:OPA855
大家好、
我正在将此 EVM 修改为射频= 30k 的 TIA。
我已将二极管电容约为260fF (共520fF)的高速平衡检测器直接连接到 R2/R4接点焊盘处的-VE 输入。
R4当然已被删除。
VE 输入与 EVM 默认值保持不变。
以+- 2.5V 运行 OPA855。
尝试不使用任何东西、也不使用100fF 作为我的 CF、但在这两种情况下、我都看到8MHz 附近有强烈的振荡。
这是奇怪的、因为如果存在稳定性问题、我希望它们在更高的频率下出现。
任何解决这一问题的想法都是值得欢迎的。
David