This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3062:同相输入端运算放大器的奇怪行为

Guru**** 2825855 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3062, THS3215, THS3217, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014811/ths3062-strange-behavior-from-opamp-at-non-inverting-input

器件型号:THS3062
主题中讨论的其他器件: THS3215THS3217OPA838

我将 THS3062配置为仪表运算放大器、如下所示:

电流 ns+和电流 ns-输入是13.56MHz 下的~2Vp 正弦波。  我希望这些信号在引脚3和5处具有稍小的同相版本。   相反、我看到看起来是0.45V 直流信号。  可能发生什么事了?  引脚3和5是高阻抗输入。  我已经验证了电路板上的电源、布局、组件值、组装选项等。  我被骗了。  是否有任何关于可能发生的情况的建议?

电路仿真效果良好。

谢谢、

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Jorge、  

    为什么您具有如此高的串联输入 R。 流入 V+输入的偏置电流可能非常高、可能不在模型中-尝试将这些68k 降至1k Ω、看看是否能更好地工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、谢谢。

     

    我尝试了它,它有所改进,但它仍然不是我所期望的。  2Vp 信号降至约880mV。    ‘ll、考虑到运算放大器的输入电容、这可能是正确的–I μ F 必须查看–但它看起来太大了。

     

    因此、如果偏置电流为6uA (数据表中的典型值)、且电阻为68kohm、则失调 电压应为0.4V。 因此、仅偏置电流不应成为同相信号处输入信号不符合我预期的原因。  它们会向输入信号提供偏移。

     

    如果我将运算放大器的该输入建模为如下所示:

     

    在串联1k 电阻的情况下、我仍然得到:

     

      

    因此,我在电路板上测量的880mV 并不是很正确。

     

    这很奇怪。  这些运算放大器也变得很热–很显然、论坛上的其他人也注意到了这一点!

     

    再次感谢您的参与。  我觉得68k 太多了、但可能还有其他东西。

     

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、是的、在每个电流约为10mA 且电源电压为30V 的情况下、静态功率约为600mW、您会感到这种情况。  

    因此、您确实具有相当多的差分增益(21)-无论这些2Vpp 输入是否相位差、您都将过驱输出

    另一种长时间触发机制是 DIFF I/O 级有时会出现 CM 稳定性问题。 通常情况下、RF 过高的 CFA 不是如此、但测试将100欧姆增益元件拆分为两个50欧姆元件、并通过假设10nF 电容器将其中心点接地。 这对所需的差分信号是不可见的、但在较高频率下将 CM 增益提高了相当多的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天我并没有真正填补一些空白、但如果您看到本质上是一个奇怪的输入阻抗(您看到的衰减必须是这种情况)、则可能是由于某个器件未在其线性区域中运行。 如果输出拆裂到电源轨中、则其中的一些器件会反馈以改变输入级特性。 如果是按 CM 振荡的器件、则同样可以通过热机制或操作点问题返回输入级。 如果部件有这些问题与您所寻找的内容重叠、则所有赌注都将关闭-而不是这样、只是猜测此时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    奇怪的是你是如何折磨这个运算放大器的  

    THS3062是一款300MHz 电流 µs 运算放大器、压摆率为7000V/μ s。 您不能将此类占位符视为标准1MHz 运算放大器。 对于40µA μ A 输入偏置电流、68k 输入电阻过高。 这看起来是完全荒谬的。 并且、您会将过高的输入信号和过高的增益组合在一起、严重地过度驱动输出。 这将不起作用、而直流偏移电压漂移正是您在以这种方式对 HF-OPAMP 进行纹理时所习惯看到的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Kai 您是对的、但您应该阅读一些先前的回答。  

    我要说的是、在早期的 Comlinear 时代、人们烧毁了我们50美元的混合物、比如 CLC220和 CLC203等、这有点困扰我们、但有点不是因为他们只是需要购买更多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我始终会阅读您的所有回复

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     

    我的荒谬电路在仿真中表现得非常好–我不知道该运算放大器的模型对实际器件的保真度如此低。

    我同意68K 为高电平–但偏置电流不应成为问题。  它们应 在 同相输入端以及68K 和40uA 时添加一个直流失调电压、相当于2V 的失调电压、这完全在运算放大器的共模电压范围内。  我正在使用+/-15V 电源轨为运算放大器供电。

     

    频率响应是一个不同的问题,因为在13.56MHz 时为68K (实际上为68k||518K)和1pF,因此同相输入端的衰减为0.12。  这是我的错。  它仍然没有解释为什么当我将电阻器更改为1k 时,运算放大器的输入端不会得到预期的 Vin*.90。

     

    驱动运算放大器太硬……不确定您所说的内容。  每个运算放大器都看到2Vp 正弦波。  实际上、 如果我回忆一下该运算放大器的规格、我应该能够驱动高达8或9伏的电压。  在配置为差分仪表放大器时,我用该电路的增益放大的信号约为50mV。 因此总体增益较大。  但是、请照亮我。  您建议如何放大0.2欧姆电阻器上的电压差?  

     

    我感谢你的帮助。  但是,在将来,我会建议您先了解我要做的事情,然后再说一些荒谬的事情。  最终可能仍然是荒谬的,但我真的不需要你告诉我。  您可以解释为什么它不起作用、并在没有该评论的情况下为我提供一些指导。   

     

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

       绝对是个好地方 我同意 Michaels 的意见、即如果两半之间的相位延迟、您可能会导致输出过驱、进而导致非线性行为、进而导致衰减信号。  使用1k 串联电阻器时、每个单独输出和差分输出在示波器上看起来是什么样子的?

    您的示波器探头的电容是多少?

    Michael 提出的另一个问题是、如果您可以为 Rg 使用两个50欧姆电阻器、并使用电容将中心点接地、则会提高 CM 增益。

    最后、我想知道如果您输入差分信号、放大器会做什么。 您必须将每半部分的信号降低到大约1Vpp。 这是否会在同相引脚上产生衰减信号?

    谢谢、

    Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jorge、  

    我们将通过此时显然是硬件测试来解决您的直接问题。 但我再次查看了您的完整原理图(从本质上讲、在大差分信号上拔出一个小信号、将其向上拉、然后耗尽单端信号)、您或许应该知道另一种解决方案。  

    我们在 AWG 信号路径中使用了这些器件、但如果您重新设计、可能会对此感兴趣。  

    THS3215可能足够了(THS3217速度更快)、并且包含一个增益固定为2的固定增益前端差分放大器。 如果需要、可以设置第二级 OPS、以使该差分残留物具有相当高的增益(类似于 THS3062的 CFA)。 它不是那么高的电源电压、但我无法告诉您确实需要+/-15V 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    如果您有一个具有 JFET 或 CMOS 输入级的运算放大器、则源电阻(R152、R153)不会发挥太大的作用。 输入偏置电流很低、输入电容将与源电阻结合使用、充当低通滤波器。

    但在这里、您有一个具有 BJT 的输入级、该输入级需要相关的静态和动态(!) 以确保基极电流正常运行。 如果电源电阻过高、您将调节输入级并破坏 HF 工作点。

    THS3062针对从+input 到信号接地端的阻抗小于75R 进行了优化。 电气特性中显示的所有数据都已在这个测试条件下获得。 您也可以从最大输入偏置电流规格中看到这一点:40µA x 75R = 3mV。 该范围与 THS3062的4.5mV 最大输入失调电压相同。 您可能可以将源阻抗增加10倍、从而产生大约数百欧姆的电阻。 但是、您还可以在一年后从68k 开始。

    遗憾的是、THS3062的 SPICE 模型并不理想。 输入电容和输入电阻建模不当、我认为动态输入电流建模也不正确。 请参阅以下仿真、其中我将 THS3062与由 THS3062的指定输入电容和输入电阻所添加的理想运算放大器进行比较:

    70fF 和30M 提供比1pF 和518k 更好的适配:

    e2e.ti.com/.../jorge_5F00_ths3062.TSC

    因此、THS3062的输入级未正确建模、仿真将不会向您展示68k 源电阻的实际情况!

    话虽如此、在具有低源阻抗的标准电路中、该模型运行良好  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢你的帮助。

     

    这种模式离得太远,这是令人遗憾的。  我对整个电路进行了仿真并运行良好,我的预期是,硬件需要进行一些微调才能使其正常工作 ,而不是“不起作用”。

    我没有设置为68K -我只是想使用高阻抗来避免加载被测电路- 1k 或更低可能可以正常工作-我只需要处理它。  

     

    我共享的电路部分是放大感测电阻两端压降的部分。 附件是完整的电路(虽然它在 LTSpice 中,但我也包括了网表)。   我从13.56MHz 振荡器启动、滤除基频、并将信号转换为平衡信号以差动驱动负载(线圈–类似于 NFC 天线)。  然后、我会监控负载上的电流和压降、以确定是否存在金属或电容物体时硬币的增量阻抗变化。

     

    感应电阻器上的差分电压非常小、因此仪表放大器中的增益较大。  在电压侧、在负载上、差分电压较大、因此信号调节变化不太严格。  检测电阻器两端的电压(电流)和在负载上感应到的电压随后馈送到2通道同步采样 ADC (40MHz 时)、以便负载的阻抗(或 Δ 阻抗)可以是 calculated.e2e.ti.com/.../oscillator_5F00_PA_5F00_balun_5F00_match_5F00_to_5F00_1_5F00_1_2B00_j158.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samir、您好、我将要回到您的问题上。  我将在明天测量这些内容并分享到这个帖子中。

    我不像您建议的那样理解 CM 增益的葡萄干。  您能稍微扩展一下吗——也许是一个图表,以确保我了解您的建议?

    由于信号是同一信号、因此在200m Ω 电阻器的任一侧的信号之间的相位差很小。  差异很小-大约50mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    您能解释一下我在使用 AM1和 AM2信号时看到的情况吗?  例如、对于 R6 = 100k、C1和 R7分别为70fF 和30Meg 的情况、为什么不是-0.0289?  在直流时,增益图不应仅反映分频器,即20*log10 (30/(30+/0.1))?   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    豪尔赫、  

    当您进一步解释这一点时、我想知道为什么您在前端使用非常高的压摆率双 CFA  

    就像一个猜测一样、我本来应该使用两个 OPA838、在这个数据表中、我在应用文本中谈论 CM 环路振荡。 不适用于您的电路、但会适用于 OPA838 -我实际上已将 OPA838应用于 Google 项目、  

    因此请记住、考虑到 THS3062的 V+输入已经非常高的阻抗、您无需使用外部(有噪声)电阻器升高。 串联。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    当我开始研究这个问题时、我开始研究 BW、我认为是转换率问题。  我首先使用高速电压反馈运算放大器、但观察到的失真和非线性会驱使我使用 CF 类型。   

    是的、我可以将输入电阻器的0欧姆跳线连接到运算放大器的同相输入端。  他们在那里寻求隔离、因为我知道我在启动电路板时会重新访问他们的值。  但是、我需要一些电阻、因为我需要将信号降低到运算放大器的 CM 范围。  输入端的信号可高达50V。 (运算放大器要求高转换率的另一个原因)。

    您是否能够看到我在 对 Kai 的响应中上传的电路?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会使这些串联 R 小于100欧姆-这些 CFA 输入级所连接的层很多、电感源阻抗(布线)本身导致输入电流跟随器中的自振荡。 保留一些 R、通常会将其作为可能的扰动来消除。  

    我没有一直在研究这个问题,也没有研究其他一些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    [引用 userid="473685" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014811/ths3062-strange-behavior-from-opamp-at-non-inverting-input/3753229 #3753229"]模型远不及这一点让人感到遗憾。

    是的、这有时很烦人。 但比什么都好。

    [引用 userid="473685" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014811/ths3062-strange-behavior-from-opamp-at-non-inverting-input/3753229 #3753229"]我没有设置为68K -我只是想使用高阻抗来避免加载被测电路- 1k 或更低的电阻可以正常工作-我只需要处理它。[/quote

    是的、我理解、您希望将天线与 OPAMP 的输入阻抗隔离。 我也会这样做。

    [引用 userid="473685" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014811/ths3062-strange-behavior-from-opamp-at-non-inverting-input/3753238 #3753238">您能解释一下我在使用 AM1和 AM2信号时看到的内容吗?  例如、对于 R6 = 100k、C1和 R7分别为70fF 和30Meg 的情况、为什么不是-0.0289?  在直流时,增益图不应仅反映分频器,即20*log10 (30/(30+/0.1))?   [/报价]

    AM1和 AM2信号以输入信号 VG1为基准、并形成 AM1rms / VG1rms 的比率。 如果 VG1rms=1V 且在直流时 AM1为1V/30.1Meg = 33.22591nArms、则这意味着"增益"为20 x log (33.22591n/1)=-149.57dB。 "log"是这里的以10为底的对数。

    以下是 LTSpice 原理图的一个片段:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    在下面的电路中、当对两个放大器的输入施加相同的信号时、100欧姆电阻器的两侧存在0V 差值。 因此、输入信号(VG)在两个放大器的输出中均得以再现...因此信号增益为1。 您会注意到、G=1V/V 配置的相位裕度比增益配置的高。

    现在、如果您使用下面的电路、例如、在中频时、电路的工作方式与上述相同、 然而、在高频下(在稳定性很重要的放大器交叉区域附近)、您具有到 GND 的低阻抗、以便对每个单独的放大器反馈环路进行去耦、并导致一个更高的噪声增益电路。 现在、电流反馈放大器(CFB)的稳定性基于反馈电阻的值、但存在次级噪声增益效应。 A CFB 的反馈因子= (RF + Ri *噪声增益)。 有关 CFB 补偿的更多信息、请观看此视频。

    通过增加高频噪声增益、您可以提高相位裕度、然后提高稳定性。 希望这有助于/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来有些符号没有经过… 请告诉我您是否需要这些-我以为我将它们包含在 zip 文件中,但可能我无意中将它们放在了位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好东西。  让我看一下视频。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、Jorge、看看 Kai 从 LTSpice 输入的内容、这里发生了很多事情、但您的问题是否与这两个阶段相关?

    这接近于您最初输入的值、但它确实显示了 V+节点的衰减? 那么、这里到底讨论了什么呢?  

    此外、我一直假设您具有这种内置和探测功能。 我的很多评论都暗示了可能出现异常操作、从而给出了奇怪的探测结果-这显然意味着检查振荡? 这些电流可能会表现为过度的电源电流消耗、当然、在频谱分析仪中、它会超出您的预期应用范围。 不确定是否要这样做、但我使用小型 MAG 导线环作为 A 规格中的非侵入式探头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些阶段。  仿真正常...电路板不工作。  当电路板上的探测点与 我在仿真中看到的预期水平不匹配时、我开始了这个线程。

    未测量振荡。  只是值错误。 但是,正如您最初指出的,主要是由于68k 欧姆。  我需要返回并验证运算放大器中具有~1k 源阻抗的节点电压和信号、但我需要更改许多值、以便先将所有值恢复到运算放大器输入端的"正确"电压电平。  我还必须更改天线、因此我要将其重新匹配到50欧姆的源。   正如 最初设计的那样 ,“vloada”上的电压在50V 范围内……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    [引用 userid="473685" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1014811/ths3062-strange-behavior-from-opamp-at-non-inverting-input/3753987 #3753987">看起来有些符号没有通过..... 请告诉我您是否需要这些文件--我以为我将它们包含在 zip 文件中,但也许我无意中将它们关闭

    这是我的错。 我的 LTSpice 不知道这些 ADAS ...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、要达到我的原始设计、匹配网络应如下所示(它是 LCL、而不是 CLC)。  CLC 是在我将匹配更改为新天线设计(R6、L3)时完成的。

    对于其他电感器、L1、L2=4.7u、C3=82pf 和250nH 在 构建的原始设计中产生 R6=1.343和 L3=1.55u 所需的信号电平。

    此外、缺失的电感 器(左侧标记为 j1.21k)应为3.3uH 电感器。