This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250EVM:具有负载和无负载的 ADC 输出。

Guru**** 2928650 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250, TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981392/ina250evm-adc-output-with-load-and-without-load

器件型号:INA250EVM
主题中讨论的其他器件:INA250TMCS1100

在继续使用案例 CS0419909时,我想知道当保险丝正常但未连接负载时 ADC 输出是什么,我能获得一些仿真结果吗?

在测试此芯片之前、我有几种情形。

1.当外部保险丝良好且未连接负载时、输出是什么? 这样我们就可以确保保险丝良好、但不存在负载。

2.如何区分保险丝故障和无负载检测? 我们是否可以获得相同的仿真结果? 此项目处于优先级。 请尽快提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供“继续处理案例 CS0419909…”的一些背景信息? 指向相关文档/帖子的链接非常完美。

    在此之前,我将作出一些假设并提供第一遍答案。

    1. 当保险丝正常且未连接负载时、INA250输出应等于 VREF。
    2. 通过只查看 INA250输出、一个打开的保险丝和无负载将出现同样的情况。 可能需要使用单独的电压感测电路来区分这两者。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里是我们讨论的背景的链接、

    https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=af66fa9a1b56e010ad92ba63164bcb55&view=csp。

    哪种方法是隔离微控制器来检测开路保险丝状态的最佳方法? TI 对此有任何特定的器件型号? 我认为光隔离器、MOSFET 电路将有助于检测保险丝故障状态、这将是微控制器的数字输入。

    此致、

    拉塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Latha、

    单击链接后,我看不到任何内容。

    一个简单的开路检测器可以是分压器和比较器。 我不知道您所描述的专门用于开路保险丝检测的 TI 器件。 除了此论坛、您可能还想向 电源管理论坛广播 、以查看是否有任何好的建议。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在可以访问案例链接。 还附加了案例对话。 感谢您的参与。 理想情况下、计划使用 INA250单芯片进行电流测量和使用检测。
    e2e.ti.com/.../_5F00_EXTERNAL_5F00_-Case-CS0419909-solution-proposed-_2800_by-agent_2900_.msg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Latha、

    我联系了最初协助您查看是否可以访问案例详细信息的工程师。 到目前为止,我没有看到它。

    但是、仅使用 INA250不可能同时实现这两个函数。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUANG、

    我对 INA250的隔离有疑问、我想知道电流传感器路径接地和 IC 电源电压接地是否隔离? 我在数据表中看不到该信息。 由于已为微控制器提供 ADC 输入、因此希望在馈送到控制器之前实现隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Latha、

    这两个接地端可能不同、例如通过电平转换的方式。 但它们不能相互隔离。 INA250消耗有限量的输入偏置电流、并且必须有一条返回负载电源侧的路径。 TMCS1100和系列等专用器件可实现负载侧和感应侧之间的隔离。  

    此致、Guang