主题中讨论的其他器件: TLV7031
我在经典反相比较器中使用 TLV3691:当它变暗时、输出为高电平、当它变亮时、输出为低电平。 发现即使在差分电压为280mV 时、电路也需要很长的时间(5毫秒)才能产生高输出。 TLV3691数据表声称 Vos 为+-3mV、响应时间、传播时间约为10微秒。 我的电路有什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Chuck、
感谢你的帮助。 我检查了电容器 C7 (100nF)在输出端的影响。 在演示文稿的幻灯片4中报告问题时、我确实删除了它。 我发现、无论有无该容性负载、问题仍然存在(5毫秒延迟)。 此外、在 TLV3691的数据表中、在图9和10中、0.9V 电源和100mV 过驱条件下的传播延迟最大值约为200us。 我的电路处于3V 电源电压和280mV 过驱电压下。
为了供您参考、我还对两个不同的原型(相同的电路原理图、只有两个不同的样片)进行了测量、并且在两个原型上都发现了长延迟。
接下来、我的计划是购买 两个具有相同封装的其他比较器 LMV7271MGX 和 MCP6541UT、并查看问题是否仍然存在。 我会随时向您发布。
此致、
杜伊
杜伊
很抱歉、我错过了您的实验的这一部分。
我开始认为它与数据表中未记录的 TLV3691启动延迟有关。 作为一款功耗极低的器件、它不打算让电源定期循环、这可能是您遇到的延迟。 您是否可以通过任何方法在器件持续供电的情况下测试您的电路? 您所指的传播延迟规格未考虑任何上电延迟。
幻灯片4实际上表现得比我预期的更好、因为会注意到启动延迟。 根据启动延迟、我指的是上电复位电路在器件内部偏置电路稳定前将输出保持在低电平的一段时间。 幻灯片3显示了上电后输出立即变为高电平。 这在某种程度上表明比较器输出正在立即跟踪输入、这是意外的。 最后需要注意的一点是、幻灯片3和幻灯片4是不同的测试条件。 在一种情况下、输入以 IN+> IN-开头、而另一种则以 IN+< IN-开头。
遗憾的是、我们更好地定义了上电复位的 TLV7031与 TLV3691引脚不兼容。 我们已将该器件上的启动延迟典型值定为200us。 TLV3691具有极低的静态电流、初始上电后的响应时间似乎要长得多。
卡盘
你好、Chuck、
我知道您对循环通电的看法。 但是、在数据表中、TLV3691的响应时间为24us。 该文件没有明确说明其含义。 它是否与传播延迟相同? 另外、在图20的第10页、报告的启动时间为200us。 对我来说、在该时间之后、循环供电和连续供电之间应该没有区别。 考虑到这些因素(启动时间+响应时间+传播延迟)、我认为输出端的最大延迟应约为1ms、与供电方案无关。上图是100ms 周期的测量值。 输入电压为300mV 时、输出延迟约为12ms。 值得注意的是、选择280mV - 300mV 范围是为了显示一个"阈值"、可在其中捕获从低电平到高电平的转换。 如果输入电压仅为100mV、则根本没有转换(在100ms 周期内)。
此致、Duy