This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:TLV3691需要很长的时间(5ms)才能输出高电平(即使在280mV 差分输入下也是如此)

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3691, TLV7031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976934/tlv3691-tlv3691-takes-long-time-5-ms-to-output-high-even-with-280-mv-differential-input

器件型号:TLV3691
主题中讨论的其他器件: TLV7031

我在经典反相比较器中使用 TLV3691:当它变暗时、输出为高电平、当它变亮时、输出为低电平。 发现即使在差分电压为280mV 时、电路也需要很长的时间(5毫秒)才能产生高输出。 TLV3691数据表声称 Vos 为+-3mV、响应时间、传播时间约为10微秒。 我的电路有什么问题?

e2e.ti.com/.../TLV3691-Comparator-reporting.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜伊

    问题与直接连接到输出端的电容器有关。

    使用纳瓦级功率器件驱动如此大的容性负载是不习惯的。

    一旦移除该电容器、您应该会收到预期的响应时间。

    同样、该电容器还会限制外部迟滞的有效性。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢你的帮助。 我检查了电容器 C7 (100nF)在输出端的影响。 在演示文稿的幻灯片4中报告问题时、我确实删除了它。 我发现、无论有无该容性负载、问题仍然存在(5毫秒延迟)。 此外、在 TLV3691的数据表中、在图9和10中、0.9V 电源和100mV 过驱条件下的传播延迟最大值约为200us。 我的电路处于3V 电源电压和280mV 过驱电压下。

    为了供您参考、我还对两个不同的原型(相同的电路原理图、只有两个不同的样片)进行了测量、并且在两个原型上都发现了长延迟。

    接下来、我的计划是购买 两个具有相同封装的其他比较器 LMV7271MGX 和 MCP6541UT、并查看问题是否仍然存在。 我会随时向您发布。

    此致、

    杜伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜伊

    很抱歉、我错过了您的实验的这一部分。

    我开始认为它与数据表中未记录的 TLV3691启动延迟有关。  作为一款功耗极低的器件、它不打算让电源定期循环、这可能是您遇到的延迟。  您是否可以通过任何方法在器件持续供电的情况下测试您的电路?  您所指的传播延迟规格未考虑任何上电延迟。

    幻灯片4实际上表现得比我预期的更好、因为会注意到启动延迟。  根据启动延迟、我指的是上电复位电路在器件内部偏置电路稳定前将输出保持在低电平的一段时间。  幻灯片3显示了上电后输出立即变为高电平。  这在某种程度上表明比较器输出正在立即跟踪输入、这是意外的。  最后需要注意的一点是、幻灯片3和幻灯片4是不同的测试条件。  在一种情况下、输入以 IN+> IN-开头、而另一种则以 IN+< IN-开头。

    遗憾的是、我们更好地定义了上电复位的 TLV7031与 TLV3691引脚不兼容。  我们已将该器件上的启动延迟典型值定为200us。  TLV3691具有极低的静态电流、初始上电后的响应时间似乎要长得多。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我知道您对循环通电的看法。 但是、在数据表中、TLV3691的响应时间为24us。 该文件没有明确说明其含义。 它是否与传播延迟相同? 另外、在图20的第10页、报告的启动时间为200us。  对我来说、在该时间之后、循环供电和连续供电之间应该没有区别。 考虑到这些因素(启动时间+响应时间+传播延迟)、我认为输出端的最大延迟应约为1ms、与供电方案无关。上图是100ms 周期的测量值。 输入电压为300mV 时、输出延迟约为12ms。 值得注意的是、选择280mV - 300mV 范围是为了显示一个"阈值"、可在其中捕获从低电平到高电平的转换。 如果输入电压仅为100mV、则根本没有转换(在100ms 周期内)。

    此致、Duy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duy:

    只要输入过驱超过100mV、响应时间与器件的传播延迟同义。

    我已经确认了您的另一个问题、我们将在明天的业务结束时再次与您联系。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duy:

    我们想知道、当具有恒定电源电压时、此问题是否仍然存在。 我们正在寻找同时拥有的启动数据。

    请使用恒定电源共享波形捕获、以便我们更好地了解此问题。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜伊

    我同意您对数据表的所有解释。  但是、如果未重启电源、您是否能够确认器件是否正常工作?  此外、您是否在多个器件上看到此响应?  如果差分输入为100mV、则不会获得任何响应的注意事项也是相关的。  如果我们要尝试重复您的测试条件、请分享电源开启时的上升时间。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜伊

    只是想跟进、您是否能够在不切换电源的情况下重新测试?

    我将把这项工作保持在一周结束前

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    很抱歉、我已切换到其他任务。 您可以关闭此案例吗? 感谢您的讨论。

    此致、