This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:无源音调堆叠电阻是否包含在极点计算中?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072, TINA-TI, LF356, OPA627, OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/974395/tl072-does-passive-tone-stack-resistance-get-included-in-pole-calculations

器件型号:TL072
主题中讨论的其他器件: TINA-TILF356OPA627OPA1642

您好 TI 团队、

我正在尝试使用 TL072、9V 单电源来提升无源音调堆栈。  我已经尝试在两个运算放大器之间放置音调堆栈、这两个运算放大器都是去耦的、其中一个或另一个运算放大器设置为缓冲器、另一个设置为升压。  在高于单位增压时、信号被削波。  我尝试移除音调堆栈和运算放大器之间的耦合电容器、将第一个放大器设置为升压、将第二个放大器设置为缓冲、这样我就可以完全地将信号升压到大约30的增益、而不会发生削波。  因此、我想我还尝试将无源音调堆栈放在运算放大器1之前、而根本不使用运算放大器2。  似乎得出了与前者相同的结果、但在这两种情况下、我认为音调堆栈电阻都会影响电路中其他极点的频率。  当音调堆栈和运算放大器之间存在 HPF 时、我是否需要考虑运算放大器输入端的无源音调堆栈的电阻?  

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我想这是一个"共模输入电压范围"问题、因为 TL072不是轨到轨运算放大器。

    您能否发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速回复。

    这是我尝试的第一个版本的副本、两个运算放大器之间具有音频堆栈。

    我在该原理图上的每组都具有可变增益。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这些具有330K 电阻的1M 线性电位计不能正常工作、因为它们是反向接线的反向对数电位计。  因此、移除了反相输入端的1M 电位计及其330K 电阻。  反相输入端的1.3K 电阻器也替换为1K。  这是我尝试一个增益级和一个缓冲级时的情况、正如原理图所示、但进行了上述修改。  我尝试了另一件我忘记提到的事情;第一级如上所述、第二级作为缓冲器、我一直在为输入增加电阻、直到它停止削波。  由于运算放大器内置的输入阻抗、我认为我不必这么做、而且必须有另一种解决方案。  这时、我将音频堆栈直接连接到第一个运算放大器的输出端、并直接连接到第二个运算放大器的输入端。  在任何高于2的增益下、削波似乎都存在、这是我尝试将第一级作为缓冲器、将第二级作为增益。  这似乎解决了削波问题。  加载输入似乎消除了削波、这就是当我想到"嘿、如果第一级仅用作缓冲器、为什么不将音调堆栈放置在一个运算放大器的前面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在输入端的音调堆栈中、我取出了22M 下拉电阻器、将10M 电阻器更改为1M、将输出滤波器更改为10U 电容器和15K 电阻器。  这就是它的结束方式。  现在似乎有足够的纯净增益、但当高音全 CW 时、音频栈会变得非常热。  这是否是由音调堆栈的电阻引起的滤波器问题、影响 OPAMP 输入端的第一个滤波器(0.1u 电容器、1M 电阻器)?

    谢谢!!!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../christopher_5F00_tl072.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢你们为我做了这项工作!!!  

    我不确定它是否起作用、但:

     •U1的同相输入端有一个1K 电阻器

     •R16 = 22K

     •R10现在为1K

     •我的原理图上没有 R11

     •我还完全移除了 U1反馈环路中的所有元件、并将 U1的输出端直接连接到 U1的同相输入端

             Black small square您的增益似乎足够接近1、但我提到这一点是因为我不确定滤波器是否会影响其他任何东西

    除了上述几个方面之外、我认为这就是我在推出 C5、R6、R7和 C7之前的实现方式。  它以前是削波、但看起来不是 after...it。

    抱歉、手写的示意图波形不大波形。  我真的应该把我的旧笔记本电脑吸尘,看看它是否支持您正在使用的程序。

    再次感谢!!!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我能够在我的旧 PC 上下载 TINA TI。  

    这似乎是你在上面使用过的,非常有趣的东西!!!

    我完成了第一个原理图、但我没有弄清楚如何运行您所显示的分析。

    我将查看这些教程、但我仍然不会拒绝解决方案的建议  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这里有一些曲线。 首先、低音控制:

    这里是高音控制:

    是的,确实,非常的棒:-)

    这种音调控制的平衡性不是很好。 让我看看我能为您做些什么...

    e2e.ti.com/.../christopher_5F00_tl072_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我认为这是一种更加平衡的音调控制:

    e2e.ti.com/.../christopher_5F00_tl072_5F00_2.TSC

    请注意、我将音调控制组件的值降低了10倍。 这将大大降低噪音:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您仍可以改进输入级:

    D1和 D2与 R4配合使用可保护 TL072的输入。 C2与 R4组合形成一个低通滤波器。 良好的抗 EMI 性能。 当没有吉他连接到输入时、R5使 C3放电。 R5与 R3并联、可为吉他创建大于900k 的负载电阻。 但是、当然、如果您需要更高的输入电阻、您可以增大 R3。

    您是否考虑过使用两节9V 电池并产生+/-9V 双极电源电压? 这会极大地放松削波问题。

    有趣的是、在这里构建像您一样的吉他放大器最初是我数十年前开始学习电子产品的原因。 所以这个线程对我来说是一种“Deja Vu”,我想我知道你现在的感觉是怎样的:-)

    玩得开心!!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    太棒了!!!

    输出是否削波了?

    是否建议保留 C5、R6和 C7、或者是否可以通过删除它们来消除其大小?

    我现在正在与 Tina TI 进行实验、玩得很开心、玩得很开心。

    感谢您的帮助、并帮助我走向 Tina TI。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    听说您是如何开始的、真是太棒了!!!

    我开始以为我会被推至其他论坛、因为我太吵了!

    非常感谢您花时间解释所有这些内容、升级后的输入阶段看起来非常好。

    我曾考虑过双电源、但实际上希望使电路尽可能简单、以便从一开始、我可以在一个相当小的外壳内点对点导线。

    最后、我想了解一些会稍微填满小型外壳的电路、但现在我只想尝试将其保持在一个增益级、以弥补无源音调堆栈的增益损耗。

    我想我想在把我的想法缠绕在运算放大器上之后,我想最终尝试一些晶体管增益级...给我几十年时间:)

    您肯定会看到我提出的更多问题,我期待您的帮助:)

    非常感谢!!!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    省略 C5和 C7并不是一个好主意、因为无源音调控制网络不仅会降低所需交流信号的振幅、还会降低直流电平、最后您将得到一个以530mV 直流电压为中心的交流信号、并且不再绕过中间电源(4.18V)。 这样、您将违反 TL072的共模输入电压范围、并且您的电路将不再正常工作。 因此、C5和 C7在这里至关重要。 请参阅以下仿真:

    但是、即使不会出现这种偏置问题、也不建议直流耦合包含电位器和微调器的音频电路、因为即使是最低的直流电压也会导致在转动旋钮时发出恼人的较大的额定噪声。 即使是标准运算放大器的低 mV 失调电压也足以完全由于这些暂存噪声而导致声音崩溃。 这就是混音控制台等音频电路包含如此多电解电容器的原因:-)

    R6对于确保稳定性非常有帮助。 TL072 (与其他运算放大器一样多)不喜欢其输出端的杂散电容。 其后果是相位裕度降低和稳定性降低。 杂散电容可能来自音调控制网络的布线、而音调控制网络可能放置在与 OPAMP 距离较远的位置。 R11发挥着相同的作用。 切勿忽略音频电路中的这种非常有用的隔离电阻:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供的更多信息和建议!!!

    我想让语调与我从复古放大器复制的语调保持接近、我不确定我可以在这里提到(?)。  我发现之前的放大器型号没有从低音控制到接地的270k 电阻器。  我从原来的原理图中移除了该电阻器、当两个 EQ 控制均设置为100时、它大大降低了高电平。  这使得音调堆栈更加平衡!!

    我还想看看如果我像以前的答复中那样进一步降低音调堆栈的值会发生什么情况。  似乎有同样的反应,但我想知道这是否有任何负面影响。  我还移除了第一个增益级并直接进入音调堆栈、它似乎具有类似的输出电平、但我想知道是否有理由在音调堆栈之前保留第一个增益级、或者这是否可以接受?   

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/toneStackFirst.TSC

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    祝贺您在处理 TINA-TI 方面取得的进步:-)

    吉他拾取器是一个包含绕组电感、绕组电阻和绕组电容的串联电路、此处显示的是"挡泥板爵士低音"。 绕组电容约为150pF、假设电缆电容为700pF - 150pF = 550pF、因此电缆长度为5...6m。 所有这些组件都形成了一个无源 LRC 谐振滤波器、该滤波器仅在以欧姆为高负载时才能正常工作。 音调控制所呈现的负载阻抗过低将使吉他信号抑制过多、并导致声音变暗无色。 查看仿真:

    e2e.ti.com/.../christopher_5F00_tl072_5F00_3.TSC

    e2e.ti.com/.../christopher_5F00_tl072_5F00_4.TSC

    不要错,LRC 滤波器的共振峰是绝对希望的,它是电子吉他的特色声音的原因:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢您、我肯定会信赖您的所有 TINA TI 成功、我保证不会因我的任何失败而责怪您!!!  复制和粘贴其他人的工作很容易、但实际上知道你在谈论什么是完全不同的、LOL!!  非常感谢您的帮助!!!  说到这一点、我在这里使用该电路...

    你让我思考如何设置输入来模拟一个拾音,所以我发现我的低音吉他的拾音是阻力,发现典型的爵士低音拾音是在9k 到10k 次之间缠绕的。  我找到了一些拾取仿真电路、它们使用变压器来更紧密地仿真拾取。  有人建议实际添加音调和音量控制、以更接近拾音的行为。  我这里的拾取仿真电路会产生与上述结果类似的结果。  但是、音调控制确实在电路的其余部分切断了一些较高的噪声、但我认为这可能更准确(?)。   

    我采用了您的想法、将原始音调堆栈减少了10倍、并添加了您之前建议的输入改进。  音调堆栈似乎会将输出降低得太多、因此我向第一个增益级添加了更多增益。  信号未在第一个增益级的输出或音调堆栈的输出端被削波、但我担心、由于在早期修订版本中信号的低程度、信号在第一部分中可能会有很大的增益。

    我绝对愿意批评,我感谢你迄今所提供的一切帮助。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/bassGuitarPickupSimulation.TSC

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对我所有人都很好:-)

    但我认为变压器有问题。 我看不到任何电感:

    e2e.ti.com/.../christopher_5F00_tl072_5F00_5.TSC

    你有什么选择?

    我认为第一级的增益可能过高。 一个好主意是通过大致播放吉他来找到合适的增益、以便在 U1的输出端获得非常高的信号。 找到合适的 R16。 例如(只有一个示例:-)),一个好的选择可能是 R5=R16=3k3。

    我不会大幅增加 R5、因为这会增加噪声。 选择 R5、使其大约为拾取绕组电阻的三分之一到二分之一。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    皮卡是一个桥式爵士炸弹皮卡。

    https://www.reverendguitars.com/pickups

    我使用万用表测量了捡拾器的输出。  我有一个 Amprobe AM510、我认为它不是真正的 RMS。  在最严重的攻击中、测得的交流电压约为160-180毫伏。  我将降低第一级的增益。  我是否要确保在音频堆栈的最低设置/最高电阻下、音频堆栈的输出至少与第一级的输入一致?   

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    你继续吹我的心!!!

    您提示我对拾取的电路表示进行更多检查、我提出了这个。  我现在有一些电感!!!  我认为这可能代表着我比以前更好的人的风格,谢谢你!!!  

    R5现在为8.2k、音调堆栈的输出范围大约为50mV 至几乎500mV。  Vout 似乎可以通过增益调整来实现。  我觉得我可能离得非常近,不要再打扰你,而是要建造它:) 你怎么看?   

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/8611.bassGuitarPickupSimulation.TSC    

    谢谢!!!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    现在看起来很好:-)

    这里的总体增益很好、很难说。 它主要取决于您的下行放大器。 但最好使用最佳的音调设置使整体增益为1...2、甚至更高一点。

    很难使用万用表测量电子吉他信号的最大振幅、因为峰值的持续时间很短。 如果峰值远高于您的180mV、我也不会感到意外。

    减少 R16的替代方法是在 R16上添加反并联锗二极管、用作简单的软拐限幅器。 您可能希望查看此主题(遗憾的是、仅使用德语):

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    为了我的能力、我把你的非对称二极管削波器添加到了第一级。 (文件1) 我几乎确定这不是您的电路应该如何被整合到负反馈环路中、但它似乎是按照我的方式工作的(???)。  这个舞台的轻微削波输出现在相当不对称地令人高兴:) 然后我尝试简化它,因为这正是我在这里想要的,为了善良,人,我是一个低音播放器,LOL!!!  我最终发现了看起来类似的东西(文件2)。  在几个小时的混乱之后、我阅读了您分享的更多主题。  幸运的是、有一个小按钮将所有内容都转换成了英语...大部分是 LOL。  1)我通过阅读该主题中学到了一些知识、1)我认为我的电路不想像该主题中讨论的那样复杂、这对于我来说太多了、以至于在我的电子产品初创时期我无法理解。  2) 2)我相信你是一个疯狂的天才!!!3)我欣赏更微妙的语言攻击、例如、我不会说"你必须喝醉了"、而是建议有人检查他们的肾脏、或者至少这就是我阅读它的方式。 但我将来肯定会使用这种方法,无论它是否意味着这种方法。 (顺便说一下、不是您说过的)。 4)你真的很喜欢 Ge Diodes:),5)你似乎非常忙于(电子)工作,我非常感谢你花时间给我关于我的项目的反馈。

    我现在真的认为削波根本不是我在这个电路中想要的。  但是、由于我希望在音调堆栈之前有足够的(但不是太多)增益、因此在任何音调堆栈设置下、我认为在第一个增益级中进行增益控制也是一个好主意。  我将开始处理它、并在我完成后由您运行它。  同样、我非常感谢您花时间和考虑。  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈哈……

    祝你好运:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     

    您回答的问题越多、我的问题就越多、LOL! 不过、我想这通常是它与学习相关的方式。 我只是想告诉大家、在我深入研究这篇文章之前、我非常感谢您花时间回答我的问题并帮助我解决问题。 我要问的问题可以返回几个答案、可能是因为我当时不知道要问什么问题。 我敢打赌这些问题已经在这个论坛的某个地方被问及和回答了,但我不知道怎么概括这个问题,所以我希望你不介意我直接就你对这个帖子的答复提出这个问题。 我不介意你像你几次之前的答复一样,把我转至一个现有的相关帖子。

     

    -Q1。 与减小音频堆栈组件的值相关。

     

    您说:“请注意,我将音调控制组件的值降低了10倍。 这将大大降低噪音:-)”

     

    降低组件值如何以及以什么方式降低噪声?

     

    -Q2。 关于输入部分的改进、您建议:

     

    -Q2a。 您说:“D1和 D2与 R4配合使用可保护 TL072的输入。”

     

    您的建议(图片1)中的保护方法比原始电路中提供的保护更好或不同(图片2)是什么?

     Picture1图片2.

    -Q2b。 哪种二极管特性决定了您在此位置的选择、例如饱和电流、击穿电流? 请帮助我了解当二极管放置在电路的这个(或任何针对这个问题的)位置时这些不同特性的影响。

     

    -Q3。 关于设置阶段1的增益:

     

    -Q3a。 您说:“我认为第一阶段的增益可能过高。 一个好主意是通过大致播放吉他来找到合适的增益、以便在 U1的输出端获得非常高的信号。 找到合适的 R16。 例如(只有一个示例:-),一个不错的选择可能是 R5=R16=3k3。” (供参考:R5和 R16是负反馈环路中的电阻器。)

     

    您是否建议(并且您知道您只是给出了一个示例:-))您是指 R5和 R16都应该是3k3,还是意味着 R5和 R16并行应该等于3k3? 例如、R16 = 27k、R5 = 3k9、= 3k4?

     

    -Q3b。 您说:“我不会增加过多的 R5,因为这会增加噪声。 选择 R5约为拾取绕组电阻的三分之一到二分之一。”

     

    -Q3b1。 负反馈环路这个位置的较大电阻如何增加噪声?

    -Q3b2。 该电阻与输入端拾取器的绕组电阻有何关系? 例如、如果捡拾器的绕组电阻高得多、R5是否也可以高得多?

    问题4。 假设我改变了主意,我想在电路中添加一些非常复杂的二极管削波:-),但也想将其与可变增益控制结合起来。  是否有这样的效果?  这似乎没有给我与您的帖子中相同的不对称剪辑。  

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/diodeClippersInStageOne.TSC  

    我认为我在某个地方读出、当选择同相运算放大器负反馈环路中的电阻值时、会在带宽和噪声之间实现平衡。 但是,我当然不明白为什么会这样。

    我更愿意了解这一切的工作原理、而不仅仅是将基于已建立的干净升压电路(MXR Micro Amp)和已建立的音调堆栈(来自老式 Ampeg 管式放大器)的电路整合在一起、 …不是要集合在一起,而是希望得到最好的结果。 这只是我的第二个电子项目、第一个是 Ampeg 放大器前置放大器部分的副本、但它由12AX7驱动。 该电路最终听起来非常好,但我相信它也可以使用一些改进。 管道前置放大器的组件、尤其是电源变压器和管道的组件、都很昂贵、因此我想制作同一电路的 OPAMP 版本、这正是我在这里尝试的操作。 通过使用运算放大器而不是光管、我能够显著降低成本并节省所需的外壳空间。 但是、对于对电子产品了解如此之少的人来说、这是非常困难的。 哈哈!!!  我的目标是在试验成本高昂且可能无法正常工作的物理组件之前、先组装一个看起来具有良好理论意义的电路。  虽然我喜欢参观和支持我的当地电子产品商店,但我不喜欢必须穿越城镇才能获得一个替代电阻器的想法,因为我选择了错误的值:-)。  欢迎您提供有关文章、博客、视频、论坛帖子等的任何建议。

     

     

    感谢您阅读我的评论,甚至在回答我上面的问题时也很有趣!!!

    Chris      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    减小音调控制的电阻器值将降低这些器件的电阻器噪声(约翰逊噪声)。

    输入端的钳位二极管将相对于电源轨的过压限制为一个二极管的正向压降。 普通电阻器无法实现此目的、只能在一定程度上限制电流。

    与钳位二极管并联的电容 C15与限流电阻器 R17相结合、可降低过压尖峰的速度、如 ESD 所示、并允许二极管按时导通。

    此处仅应使用具有低结电容和低泄漏电流的快速小信号二极管。 确实 、BAT54S 等小信号肖特基二极管的正向压降较低、但另一方面、泄漏电流远高于小信号硅二极管的正向压降。 泄漏电流是一个问题、因为它会随着反向电压的非线性变化而产生不必要的失真、尤其是在典型的电子吉他应用中、在较大的源阻抗下。

    R5应保持3k3。 因此、如果您想更改增益、请更改 R16、但保持 R5不变。 原因与噪声有关。 这里重要的是 R5的噪声、而不是 R16的噪声。

    R5不应高于绕组电阻的大约一半的原因与噪声是按几何方式计算而不是采用代数方法有关:

    sqrt (1^2 +(1/2)^2)= 1.12    ->噪声增加12%

    sqrt (1^2 +(1/3)^2)= 1.05    ->噪声增加5%

    因此、如果电阻小于另一个电阻的三分之一、则噪声的增加没有任何作用。

    您可能希望观看此 TI 视频系列:

    削波电路需要在运算放大器的输入和输出之间放置 POT。 否则、削波二极管上的信号变化不会太大、而削波效应将非常小。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    哇、在您的回复中有大量信息、而在 TI OPAMP 有关噪声的系列中肯定有大量信息!!!

    很抱歉、我在注册 E2E 论坛之前找到了这些教程、并且观看了有关输入和输出容差的视频。  然后,在你第一次回答这个问题之后,我认为我的所有问题都得到了解决,我知道我需要知道的一切...... 哈哈!!!!!!!!!!   所以我停止了观看视频,一直在困扰着你:-)

    好的、我将返回并再次观看该系列、看看我是否可以将其应用到我的电路。  几周内再见、LOL!  我还将查看我是否可以确定适当的配置、以便将可变增益电路添加到软削波电路中。

    这肯定是有趣的,我喜欢所有的信息!!!

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在本视频的2:55中、它说可自定义模型嵌入在演示文稿中、但我在任何地方都找不到。   

    我认为 TINA TI 中的模型对于 TL072不准确、我想创建一个、但我找不到这个通用模型。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-verifying-noise-model?context=1139747-1139745-14685-1138803-13844

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请参阅 Michael Steffes 的这篇文章、然后在此处打开 TINA-TI 文件:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    对我来说,这是一个问题,LOL!!!

    我知道这个问题不属于这里、因此我将其发布在 TINA TI 帮助论坛中:

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/979824

    我们将看到它们是如何返回的。  直到那时、我才会不断地对我拥有的内容感到混乱、希望我能够非常接近。  谁关心噪音、对吗?  哈哈!!!

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被介绍到 DesignSoft 团队:-)

    我们会看到他们的评价:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我有 TINA-TI 版本9.3.150、它适用于我。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    DesignSoft 团队已作出响应、我相信我的请求已得到解决。  我还没有确认,但我相信他们的话。  下面是 DesignSoft 小组的回复:

    "是的、这是 TINA-TI 中的一个已知错误、请不要按下网表查看器中的编译按钮。 在您运行仿真时、无论如何都会编译宏。

    它在 Tina (Tina 12)的商业版中也在工作"

     

    事实证明、它将进行编译、您只能单击"编译"按钮?。。  无论采用哪种方法、我都要为 TL072创建噪声模型、看看是否可以使其正常工作。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否已经屏蔽了吉他?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    已经开始想屏蔽我的低音了,哈哈!!  当我打开低音的控制腔时、我还想以不同的方式连接三个拾音器。  我希望对每一个拾音具有单独的音量控制和主音。  我还不知道如何做到这一点,但这是我的想法,我想保持被动。  但是、在这之前、在这之后、我还有另一个项目、我认为这个 James Tone Stack 项目对于我的水平来说非常崇高、但我希望进行下一个设计并构建一个压缩机。  我不确定我希望它是什么类型、但我相信它们可能会成为非常复杂的电路。  然后、我想构建一个具有两个并行通道的单元、一个具有 James Tone Stack 电路、另一个具有压缩机和 James Tone Stack。  这样、我就可以在一个盒子中实现真正的并行压缩。  我可以在高侧和低侧升压的情况下从通道中除以管路、而非压缩通道将具有轻微的中端峰值或我想要的任何值、然后在最后混合  然后、我会弄乱低音的接线和屏蔽。

    但是、一次一个项目、LOL!!!  我不是很好、我没有很多资源或时间。  不过、您的帮助和 TINA-TI 确实有助于减少该项目的大量时间、我当然对此表示感谢。  我认为 TL072的噪声模型相当不错、因为它看起来会产生类似于数据表曲线的噪声分析曲线。  现在、我对电路感到混乱、并包含噪声模型。  和我一起在那里,Kai,我肯定会需要你!!!  :-)

    谢谢、

    Chris    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    几个问题:

    1. 在该模型中添加了拾取和 TL072噪声信息后、您是否认为现在这是电路在实际应用中的更准确表示?
    2. 每个运算放大器的输出和反相输入之间的电容器和电阻器 C10、R5和 C12、R8是否用作 LPFS?
      1. 如果是、是否可以从输入中删除 LPF、也就是我在您的输入改进建议帖子之后添加的输入。  我相信、在您提出该建议时、我将第一个运算放大器用作单位增益缓冲器、其输出和反相输入之间没有 LPF。  那么、现在输出和反相输入之间存在 LPF、可以移除输入端的 LPF 吗?
    3. OPAMP 是否与我在该原理图中拥有的二极管"足够安全"?
    4. 这些问题是否都属于其他主题下的单独帖子?

    我交换了原始音频堆栈、其中的音频堆减少了10倍、噪声结果很有趣。  当我将两个音频堆栈控制 CW 与 CCW 之间的噪声差异非常不同。  对这两种极端设置之间的噪声差异求平均值、原来的音调堆栈似乎更安静????   

    我知道您知道我的知识有多有限、但同时我不希望您觉得自己是用勺子给我喂东西、所以我想做一些决定、即使我认为这些决定可能是不好的...我无法解释。  我想我所说的是、我认为我应该允许自己犯一些错误来学习、因为我知道这是不可避免的、但是...我也不希望这些错误让我推迟数月、然后就会灰心丧气、不想继续这一实验、 我当然不想让你认为学生听不到老师的说话...  简而言之、即使这违反了我更好的判断和您的建议、我想我所说的是、"我已经非常接近了、只是说"我拥有此电路的方式足够好了、现在是订购器件的时候了、 看看我有什么、看看会发生什么。"  

    我现在的位置是:您的看法是什么?/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/schematicModToneStackAndOpAmpsWithNoiseModelAndPickupSimulation.TSC 

    我非常感谢您的耐心和耐心。  你很好地代表了这个论坛,我希望我未来的任何帖子都将由你回答(抱歉你的运气),或者有人和你一样酷!!!

    谢谢、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我认为您的应用程序首先是一个有趣的项目、对吧? 所以我不会花太多的时间和精力去研究理论。 直接跳到水里!

    有一个有趣的轶事:我尝试为我的电子吉他找到一个超低噪声前置放大器、并在第一阶段开发了一个具有超低噪声 JFET 的电路。 噪音极低,但听起来——令我完全惊讶——太可怕了。 您还记得拾取的 L 和 C 产生的尖锐共振(红色箭头)吗?

    嗯、我的前置放大器的噪声很低、以至于谐振峰(=高阻抗!)的噪声 完全主导。 因此、在取件之间切换听起来好像"企业"使用其相位触发器触发一样。 因此、我决定接受更高的宽带噪声水平、以便能够屏蔽这种可怕的相位噪声。 这是我了解到低噪音数字并不能说明整个故事的时候。 最后、我推出了超低噪声前置放大器、并采用了简单的 LF356。

    是的、C10、R5和 C12、R8构成低通滤波器。 但 C10和 C12的真正用途是通过在反馈环路中提供相位超前并通过这种方法增强相位裕度来稳定运算放大器。 TL072等快速 JFET 运算放大器通过这种测量获得了高利润。 但是、除了反馈环路中的 C 之外、在运算放大器前面安装一个无源低通滤波器仍然是一个好主意、尤其是在电子吉他没有完全屏蔽的情况下:-)

    玩得开心!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    好的,我要去!!!

    感谢您的鼓励和有关您制造的噪声机的有趣故事。  您似乎提前了!  由于所有这些噪声电路今天都很受欢迎、我敢打赌您可以出售大量的 Phaser Cannon 盒!!! 哈哈!!!  

    根据您的建议、我将低通滤波器放回第一个运算放大器的前面。  我还返回到音频堆栈的原始值、因为我已经具有这些器件。  我感觉很好、我认为这是我要构建的电路:

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/schematicOriginalToneStackAndModOpAmps.TSC  

    我们将了解它是如何实现的!  我将尝试用我的手进行点对点接线、因此这可能需要我很长时间。  我将在项目完成后发布、然后希望您能参与我的下一个项目、压缩机!!!  几个月后再见,哈哈!!!

    谢谢!!!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    好久不见

    当我等待这个构建的几个部件进来时、我开始寻找其他解决方案来看看我是否可以用一个运算放大器级推动这个音调堆栈、并且只需使用一个缓冲器来跟随音调堆栈。  我发现这个电路声称能够升压至26dB、并且没有削波。  我不明白为什么我无法让它在 TINA TI 工作。  它使用具有单电源的 TL072、但请查看作者如何在第一个运算放大器的输出端使用晶体管。  我从模型中移除了开/关开关、这可能会导致问题?  BC327和 BC337的型号可能不准确?  这似乎是一个相当受欢迎的 DIY 构建、所以我的假设是它的工作原理如所述。  我只是不明白为什么它看起来不在 TINA TI 中工作。  我还可能将几个组件放错了位置。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Glass-Blower.TSC

    如果您还不熟悉这一点、请访问以下链接:

    www.valvewizard.co.uk/glassblower.html

    http://www.valvewizard.co.uk/glassblower.pdf

    请告诉我您的想法。

    顺便说一下、我构建了外壳、并在您帮助的设备上连接了音频堆栈和电源部分。  我只是在等待其他几个组件送达、然后才能继续项目。  以下是一些照片链接:   

    https://www.instagram.com/p/CMJDeGHBx-5/?utm_source=ig_web_copy_link

    https://www.instagram.com/p/CMLTZo8By7x/?utm_source=ig_web_copy_link

    https://www.instagram.com/p/CMOOn28BH2L/?utm_source=ig_web_copy_link

    https://www.instagram.com/p/CMS9ypFhSS0/?utm_source=ig_web_copy_link

    您可以看到我的帖子过多、应该关注我的项目

    万分感谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    您的外壳看起来非常漂亮! 恭喜

    我将以这种方式运行仿真:

    e2e.ti.com/.../christopher_5F00_tl072_5F00_6.TSC

    我发现、这种自举技术似乎仅适用于 RRIO (轨到轨输入输出)运算放大器。 当使用 OPA627 (我没有让 TL072在仿真中工作)、这不是 RRIO 运算放大器、就像 TL072一样、性能要差得多:

    e2e.ti.com/.../christopher_5F00_tl072_5F00_7.TSC

    因此、我不想在吉他放大器中使用该电路。 如果有必要、一个更好的选择是使用两节9V 电池从9V 单电源电压切换到+/-9V 双极电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您完成所有这些并测试这些不同的运算放大器。  您的结果与文章中的声明有何不同、这一点非常有趣。  看到这一点后、我真的不认为我在有限的时间内对该电路进行原型设计是值得的。  

    我刚刚用两个增益级完成电路的拳击、今天晚上我将对其进行测试、祝我好运。  即使工作正常、我仍在考虑使用双电源选项。  我知道我不想使用电池、因此我需要找到一种使用9V 直流电源运行电池的方法。  我想知道是否可以添加两个9V 输入、一个用于+、一个用于-将。  电源将是9伏适配器、具有多个串联插头、您知道类型吗?  我将把一些东西放在一起、由您来运行。  我将尝试找到一个适合该应用的轨到轨运算放大器、但与往常一样、我始终乐意提供建议。  而且、我仍然非常感兴趣、想找出一种方法来将您的非对称二极管削波器整合到该电路中。  我很快就会对这种情况很不满意!!!

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我刚刚测试了前置放大器、听起来很棒!!!  感谢你的所有帮助。  如果没有你们的帮助,我肯定不可能做到这一点!!!  如果没有 TI tl072、我也无法做到这一点!!! 查看已完成的项目:

    https://www.instagram.com/p/CM5g20bBgmD/?igshid=2kr6lgfvohu7

    再次感谢!!!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我想我现在完全知道您的感受

    盒子里的建筑看起来非常漂亮,就像一件充满艺术气息的作品!

    并恭喜您能够如此快速地完成此项目!!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    再说一次,如果没有您的支持,这是不可能的!!!  并且、很快呢?  这让我花了三个月,哈哈!!  但大部分时间都在试图弄清楚运算放大器和基本电子产品的工作原理、我非常感谢您的指导。  

    我现在正在使用双电源电路、并尝试使用 OPA1642。  我已经有问题了、可能会创建另一个主题/帖子、因为我的问题可能会稍微更明智一些、但有一点不同...希望如此。

    希望我能在下一篇文章中看到您!!!

    谢谢、

    Chris