This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:VBUS 和 GND 损坏...

Guru**** 2767755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996093/ina226-vbus-and-gnd-damaged

器件型号:INA226

尊敬的 Sirs:

我的客户反馈 INA226 VBUS 和 GND 损坏。

他们希望监控的负载电流约为600~800mA。

下面是原理图。

请帮助查看并输入您的意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    为输入添加保护电路。 我会添加两个低泄漏电流 TVS。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    当您说引脚已损坏时、我假设从器件读取的总线电压不正确。  但是、如果 GND 引脚损坏、则不会有任何工作。  您的客户能否提供有关 您的客户 如何推断这些针脚损坏的更多详细信息?   

    对于 A1和 A0上的电阻器、您的客户应该使用0Ω Ω 电阻器、而不是10kΩ Ω 电阻器。  您的客户是否在 VDD_3.3V_2器件旁边有去耦电容?  您的客户在 I2C 线路上具有什么值的电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回复。

    1.由于损坏,请参见照片。 IC 体已损坏。

     2.客户在 VDD_3.3V_2附近已经有0.1uF 电容、并在另一个板上为 I2C 线路拉高电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    从照片中显示的"烧烤"中可以看出、您的客户明显超出了绝对最大额定值:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    正如 Kai 提到的、损坏可能是由24V 电源线的过压造成的。 也许值得研究在所有运行模式期间电压是什么样的。

    同时、您可以在24V 上使用30K+10K 等分压器、然后将6V 电压传递到 VBUS。 这应充分保护它。 如果输入引脚成为最弱的链路并断开、我们可以考虑接下来的步骤。

    此致、Guang