This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Peter、
当您说引脚已损坏时、我假设从器件读取的总线电压不正确。 但是、如果 GND 引脚损坏、则不会有任何工作。 您的客户能否提供有关 您的客户 如何推断这些针脚损坏的更多详细信息?
对于 A1和 A0上的电阻器、您的客户应该使用0Ω Ω 电阻器、而不是10kΩ Ω 电阻器。 您的客户是否在 VDD_3.3V_2器件旁边有去耦电容? 您的客户在 I2C 线路上具有什么值的电阻器?
尊敬的 Peter:
正如 Kai 提到的、损坏可能是由24V 电源线的过压造成的。 也许值得研究在所有运行模式期间电压是什么样的。
同时、您可以在24V 上使用30K+10K 等分压器、然后将6V 电压传递到 VBUS。 这应充分保护它。 如果输入引脚成为最弱的链路并断开、我们可以考虑接下来的步骤。
此致、Guang