Other Parts Discussed in Thread: INA226
尊敬的 Sirs:
我的客户反馈 INA226 VBUS 和 GND 损坏。
他们希望监控的负载电流约为600~800mA。
下面是原理图。
请帮助查看并输入您的意见。
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Peter、
当您说引脚已损坏时、我假设从器件读取的总线电压不正确。 但是、如果 GND 引脚损坏、则不会有任何工作。 您的客户能否提供有关 您的客户 如何推断这些针脚损坏的更多详细信息?
对于 A1和 A0上的电阻器、您的客户应该使用0Ω Ω 电阻器、而不是10kΩ Ω 电阻器。 您的客户是否在 VDD_3.3V_2器件旁边有去耦电容? 您的客户在 I2C 线路上具有什么值的电阻器?