This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339A:LM339APWR 5V VCC 4.5VREF 错误触发低电平问题

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704, TLV7044, TLV9024, TLV3404, LM339LV, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1136924/lm339a-lm339apwr-5v-vcc-4-5vref-error-trigger-low-level-problem

器件型号:LM339A
主题中讨论的其他器件:TLV1704TLV7044TLV9024TLV3404LM339LVLM339

您好、TI 专家

LM339APWR VCC:5V,正输入=基准电压=4.5V,如下所示。

当负电压上升到4.369V 左右时、 将提前触发 低电平、 而不是 在中的负电平=正时触发。请查看下图、并帮助我确定问题所在。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于3V 的输入电压超出输入电压范围(请参阅数据表第7.7节中的 VICR)。

    使用具有轨到轨输入的比较器、例如 LM339LV、TLV7044、TLV9024、TLV1704或 TLV3404。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、非常感谢!

    如果我将比较器 VCC 更改为 12V,则将相同的4.5V REF 输入为正输入,那么我可以使用 LM339AWPR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!

    请参阅 LM339系列应用手册第2.2节:

     《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》

    但请注意、TLV70x4和 TLV3404具有"四路运算放大器"引脚排列、无法直接替换 LM339插座。

    如果您需要更高的精度、我会其次选择 LM339LV 或 TLV9024。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul Grohe

    再次感谢您! 您能帮我确保 LM339LV 和 TLV9024这两个源的速度更快吗? 我想选择 VCC 可以是5V 或12V 的较快比较器、谢谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要它的"速度"有多快? 您的输入信号有多大? 脉宽/频率? 您可以共享完整电路吗?

    这两个器件都是5V 器件、因此它们不会直接在12V 电压下运行。 LM 和 TLV 的响应时间将接近。

    由于输出边沿速率和压摆率的增加、速度和电源电压通常成反比(需要大量电流来将12伏电容负载压摆动、以纳秒为单位)。 如果您需要速度(<200ns)、我建议您在大多数选项中坚持5V 电源电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul Grohe

    感谢 您的回复。

    (1 )将 LM339APWR 与5V VCC 配合使用、REF 电压为4.5V、超过3V 规格 VICM、并且我测试 LM339APWR 是否会在输入电压达到4.5V REF 电压之前响应。此比较器的故障是否如此? 这意味着 VICM 超过规格3V、这将导致故障响应现象、即比较器将在输入电压达到4.5V REF 之前进行响应?是否存在其他故障、例如、当输入电压达到4.5VREF 时、比较器不会响应低电平?

    (2)我将比较器 LM339AWPR VCC 更改为 12V,然后将相同的4.5V REF 更改为中的正电压, LM339AWPR 的输出使用3.3V 上拉电阻、如下图所示。与具有5V VCC 4.5V REF 的 LM339LVPWR 相比、当它们具有相同的输入信号时、响应时间如何。如下图所示。

    (3)如果过驱超过100mV,、但 过驱电压压压摆率存在差异、例如200mV/us,100mV/us,50mV/us,、并且过驱压摆率是否会影响 LM339APWR 和 LM339LVPWR 的响应时间?

    (4)环境温度是否会影响 LM339APWR 和 LM339LVPWR 的响应时间? 如 AM25℃和70℃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    感谢论坛的持续使用。  

    1) 1)我不太理解您的问题、但一般而言、我们只能在数据表的指定限值(例如输入共模范围)内运行时保证行为。  在超出指定输入电压限值的情况下运行时、性能会下降、不再符合数据表规格。 失调电压、偏置电流和传播延迟等关键规格将受到不利影响。 Paul 链接的应用手册对此进行了说明。  

    2) 2) LM339数据表说明了5V 电源时的情况、它具有1.3us 的传播延迟以及5mV 的过驱电压。  对于 LM339LV、它具有600nS 的传播延迟以及5V 电源下的5mV 过驱(图6-17和6-18)。 因此、与 LM339上的12V 电源相比、假设您具有相同的过驱、我们预计具有5V 电压的 LM339LV 会更快。  

    3)是的、与阶跃输入等快速变化的输入相比、缓慢移动的输入信号的响应时间会更慢、因为您以更低的速率超过基准阈值。  

    4)是的、温度会影响响应时间、如 LM339LV 数据表的图6-17和6-18所示。 对于响应时间数字、工艺和温度变化可使用15-20%的系数。