This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074-EP:输出阻抗(Zo)

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL074, OPA1644, OPA1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882877/tl074-ep-output-impedance-zo

器件型号:TL074-EP
主题中讨论的其他器件:TINA-TITL074OPA1644

TL074IDR、TL074QDREP 和 TL074QDREPA 的输出阻抗是多少?

客户希望使用此 Zo 进行仿真! 请帮助。 谢谢。  

此致

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    它大约为128 + 64 + 38 = 230欧姆 [输出电阻、第二电阻、发射极输出]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TINA-TI 仿真得出以下结果:

    e2e.ti.com/.../brian_5F00_tl074.TSC

    不过、请记住、TL074的模型是过时的 Boyle 精简模型、无法提供非常精确的结果。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至 Ron、

    在下面关于总 Zo 的表达式中、对应的频率是多少?

    它大约为128 + 64 + 38 = 230欧姆 [输出电阻、第二电阻、发射极输出]  

    在低于单位增益缓冲器时、电容负载为1uF 时、对应的 FREQUENCY Pole 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    这是低阻抗晶体管输出的一大优点、阻抗主要是阻性的(在频率范围内保持平坦)。 TL074中的大多数阻抗是电阻性的、并且在频率范围内保持平坦的电阻器。 因此、我没有选择、也不需要在该过程中选择频率。 您的极点公式假设 Ro 是固定电阻器。 1uF 在实践中是个错误主意。  

    以下是您未提出的问题的答案。 对于单位增益 TL074、100pF 通常是安全的。 200pF 或更高的电容可能会有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 客户了解1uF 输出电容在 TL074下不稳定。 但是、他们希望为相位裕度实施更精确的仿真模型、以判断 Opas 是否稳定?  

    那么、您为仿真建议的输出阻抗是什么? 230 Ω、300 Ω 或150 Ω? Zo 与频率间的关系图中。 当 Zo 为230Ohm 时、频率为25Hz。 我有点困惑、因为您提到230欧姆处于平坦过频。 但在下图中、平坦频率在哪里?

    此外、我们还找到了来自互联网的材料。 它提到电阻  区域位于曲线的中间。 为什么? 如何定义它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、  

    TL074仿真在100Hz 后是平坦的。 低于100Hz 的 Zo 是否很重要?  

    我仍然建议使用一个230欧姆的平坦电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对你的解释还是有点困惑。  

    在下面的仿真图中、Zo 在25Hz 时为230欧姆、对吧? 您提到"在100Hz 之后"这意味着频率。 低于100Hz?

    2.正如我在上一个主题中附加的幻灯片一样,我想知道如何决定 Zo 与 Freq 仿真中的电阻、电容和电感区域。   

    由于客户希望构建一个具有稳定性分析的精确仿真模型、以便在进行设计前了解哪个器件/参数在其特定电路中很好、因此请提供支持。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    您可以使用仿真结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我完全同意 Ron。 根据我在 TL07x 上的经验、我可以说该运算放大器与电容负载完全不同、它完全不像从输出端直接连接到信号接地端。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    很抱歉、我真的很困惑您的说法。 在下图中、我们仍然不知道如何获得230欧姆? 您提到 TL074不适用于电容行为、而是电阻。 从仿真下方的图中可以看出、Zo 的电阻值为150.02欧姆。 它不是230欧姆、原因是什么?

    由于客户希望进行仿真并构建模型、您能否提供更详细的模型! 非常感谢。

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我无法为您提供 TL074的更好 Spice 模型。

    如果对客户来说进行仿真至关重要、我建议使用 OPA1644。 它是众所周知的 TL074大幅改进版本、价格合理。 在产品网站上、您将找到 2019年的 OPA1641 PSpice 模型(修订版 B)和 OPA1641 TINA-TI 参考设计(修订版 C)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我使用与 EP 器件相同的设计测量了 TL074、以获得 Zo 测量结果。

    我在3个不同电阻负载下测量了增益/相位10k、2k、733、然后使用所有三对电阻器以及负载之间的增益差计算了输出阻抗。 正如预期的那样、所有三个组合都提供了相同的结果。   

    260非常接近我的估计值,TL074C 的工作电阻为200欧姆,因此我的估计值正好位于两个 TL074设计的中间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常有趣! 您是如何测量的? 可以吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我最喜欢的方法是使用两次测试的 AOL 过频数据、2个不同的电阻负载。 这是一种正向方法。 这也可以通过向输出注入信号来进行向后测试。   

    然后、我使用复数和数学运算来求解两个分压器的 ZOUT 项。 如果我知道结果是电阻的、则不需要复数。 但是、接近100Hz 的 Zout 骤降不准确、因为我跳过了此步骤。 如果我使用了增益和相位数据、则100Hz 为290欧姆。 从1kHz 及以上开始、使用标准和复数得出的结果是相同的。 在大多数情况下、我使用三个负载来确保所有负载对出现相同的结果。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ron!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、  

    谢谢。 正如您在前面的讨论中提到的、我想检查哪个值是正确的? 对于 TL074为230或260欧姆。 客户希望使用此 Zo 执行 SIM 模型。  

    此外、我对"TL074C 以200欧姆的电阻运行、因此我的估计值正好位于两  个 TL074设计的中间"的含义感到困惑。

    此致

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    为了在相位稳定性分析(最坏情况)中具有一定的余量、我需要300R。 还请记住、TL074与任何其他 OPAMP 一样、将显示一些制造容差。 大约+/-20%是现实的。

    但让我们等待 Ron。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我实现了复数方程、并使用了第二个专为低频测量而设计的 AOL 测试板。 这对于低于3kHz 的数据非常有用、我通常对此没有兴趣。 (除非运算放大器的功耗/带宽非常低)

    这是我在一个图表中拥有的所有数据。 这就像它所得到的那样好。 其他任何东西都无法提供。