Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA220
主题中讨论的其他器件:INA219、
大家好、
参考数据表第7页、如下所示、为什么 IN-引脚输入阻抗和 IN+引脚输入阻抗的单位是"ame"? 不应该是欧姆? 这现在是数据表中的误差吗? 谢谢!
-文豪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢 Ian 和 Kai 的快速回答。 我使用一系列负载运行了一个测试、并看到在分流测量布线上串联300Ω Ω 电阻器时、误差在使用10Ω Ω 电阻器完成的基线测量值的-1%-2%之间。 实际上、我希望出现更大的误差、但我想这是因为我对 ADC 前端的理解有限
我之所以测试这么大的电阻 器、是因为我添加了与此图类似的共模滤波电容器。 共模电压在10kHz 左右时在0-12V 之间切换、共模电容器允许 INA220接收干净的信号。 不过、对于~10Ω Ω 的小电阻器、电阻器最终会取代大量热量。 >100Ω Ω 最终需要在不超过电阻器功率限值的情况下过滤10kHz 共模信号。
如果您有任何关于使用高电阻值的想法、请告诉我。 我知道数据表建议使用尽可能小的电阻器值(建议使用10Ω Ω)、但到目前为止、我的测试结果似乎显示出有希望的结果、误差最小。
再次感谢!