This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:INA220#39;s IN-和 IN+阻抗

Guru**** 2544760 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903611/ina220-ina220-s-in--and-in-impedance

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件:INA219

大家好、

参考数据表第7页、如下所示、为什么 IN-引脚输入阻抗和 IN+引脚输入阻抗的单位是"ame"? 不应该是欧姆? 这现在是数据表中的误差吗? 谢谢!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    这是一个拼写错误。 该值和单位是正确的、但规格应标为"输入偏置电流"、而不是"输入阻抗"。 有关正确的示例、请参阅 INA219数据表。

    我们将开始数据表修订以更正拼写错误。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您是否可以指定差分输入阻抗? 例如 、AD8210 规定了2kΩ Ω 的差分输入阻抗、然后在第13页上用它来规定增益误差公式。 这有助于消除由分流电路上的串联滤波电阻器引起的误差。 由于我需要在电路中使用此类电阻器、这将有助于我计算如何抵消测量中的误差。 如果您已经有了这样的方程式、这也会很有帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    差分阻抗应远高于分流电阻、因此不应发挥任何作用。 否则、它将在数据表中指定。

    请记住、数据表中通常只指定相关数据、这些数据在使用芯片时可能起作用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    Rin_diff 通常为13kΩ ±20%。 但是、我无法提供更多详细信息、因为它未指定。 请记住、AD8210值也只是典型值、没有保证最小值/最大值

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ian 和 Kai 的快速回答。 我使用一系列负载运行了一个测试、并看到在分流测量布线上串联300Ω Ω 电阻器时、误差在使用10Ω Ω 电阻器完成的基线测量值的-1%-2%之间。 实际上、我希望出现更大的误差、但我想这是因为我对 ADC 前端的理解有限

    我之所以测试这么大的电阻 器、是因为我添加了与此图类似的共模滤波电容器。 共模电压在10kHz 左右时在0-12V 之间切换、共模电容器允许 INA220接收干净的信号。 不过、对于~10Ω Ω 的小电阻器、电阻器最终会取代大量热量。 >100Ω Ω 最终需要在不超过电阻器功率限值的情况下过滤10kHz 共模信号。

    如果您有任何关于使用高电阻值的想法、请告诉我。 我知道数据表建议使用尽可能小的电阻器值(建议使用10Ω Ω)、但到目前为止、我的测试结果似乎显示出有希望的结果、误差最小。

    再次感谢!