主题中讨论的其他器件: RC4580、 TL081、 TL071
您好!
我正在寻找4739双路运算放大器(复古吉他效果)的替代产品。
我认为 RC4559应该是一个很好的候选器件、它非常相似。 引脚排列不同、但这不是问题。
是否有任何其他类似组件足以替代4739?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Thierry、
遗憾的是、没有任何产品具有与原始放大器完全相同的规格。 我认为放大器的 THD 和噪声性能是决定音频质量的最重要因素。
但是、除非您只想获得最干净的 THD+N/噪声性能、否则几乎无法确定哪一个最接近 R4739的"mojo"。
下面是我要做的、选择几个不同的器件并订购一些样片。 将它们插入您的电路板、看看您认为哪种声音最合适。 如果需要、我会尝试使用 RC4559、RC4580以及之后的 TL071和 TL081器件。
此致、
Daniel