大家好、
我的客户在使用 OPA615IDR 时发现问题。 OPA615IDR 的原理图如下:
当 OPA615_IN 网络挂起时、施加±5V 电压后、一些 OPA615芯片可以在 ADC 网络上测量大约45mv 的直流电平。 在我看来、在正常情况下、当 OPA615的引脚10输入0V 时、PIN2输出0V 是正常的。 对吗?
交叉实验:正常电路板上的芯片焊接到异常电路板上、异常电路板变为正常;从异常电路板上移除的芯片焊接到正常电路板上、正常电路板变为异常。 该芯片是在 TI store 购买的。 这是由芯片差异引起的吗? 你能给你什么建议