This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:快速双极峰值检测器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948978/opa615-fast-bipolar-peak-detector

器件型号:OPA615

大家好、

我的客户在使用 OPA615IDR 时发现问题。 OPA615IDR 的原理图如下:

OPA615_IN 网络挂起时、施加±5V 电压后、一些 OPA615芯片可以在 ADC 网络上测量大约45mv 的直流电平。 在我看来、在正常情况下、当 OPA615的引脚10输入0V 时、PIN2输出0V 是正常的。 对吗?

交叉实验:正常电路板上的芯片焊接到异常电路板上、异常电路板变为正常;从异常电路板上移除的芯片焊接到正常电路板上、正常电路板变为异常。 该芯片是在 TI store 购买的。 这是由芯片差异引起的吗? 你能给你什么建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    我不认为发射器上的偏移应该尽可能高、但是数据表中也没有针对 SOTA 的输入偏移电压规格。 您是否能够测量正常和异常器件的引脚10、11和2处的电压?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hasan Babiker、

    感谢您的回答。  下表显示了每个引脚的电压

    OPA615引脚值

    正常

    异常

    PIN2.

    0mV

    42mV

    引脚3

    0mV

    42mV

    引脚4

    107mV

    -4.24V

    引脚5

    -4.88V

    -4.88V

    引脚10

    0mV

    0mV

    引脚11

    0mV

    42mV

    ADC 网络

    0mV

    42mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    很抱歉、但这个电路对我来说毫无意义:

    e2e.ti.com/.../amy_5F00_opa615.TSC

    此电路的用途是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    很惊讶地看到引脚4被驱动至-4.24V、这可能会导致器件损坏。 这是唯一显示此类响应的单元吗?

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。

    但是客户反馈说这个电路测试可以、下面是客户测试波形

    因为当该电路的输入为0时、输出为大约40 ~ 200mV 的直流电平、所以该电路只能检测大于200mV 的输入峰值电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、  

    客户检测到9个芯片、其中5个是异常的。

    原因是什么? 电路设计是否正确? 焊接会导致该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您在原始帖子中显示的原理图中存在错误。 为什么有两个肖特基二极管 U309和 D303并联? 该电路应如何执行双极峰值检测? 即使只需要单极峰值检测、原理图中所示的电路也将无法工作、因为缺少另一个用于信号接地的肖特基二极管。

    您能否显示更新的原理图? :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

    我也同意这里的并联二极管不清楚。 此外、还为 R321添加了一个1k 欧姆电阻、该电阻不在 OPA615数据表中的"快速双极峰值检测器"电路中。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    示波器图显示的频率相当低、约为50kHz。 在此频率范围内,使用标准运算放大器的峰值检测器可能是更好的选择:-)

    客户想要做什么? 可以详细说明一下吗?

    Kai