This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:AMC3330-Q1

Guru**** 2867380 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1, AMC3330, AMC3301-Q1, AMC3301, AMC1300, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938415/amc3330-q1-amc3330-q1

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC3330AMC3301-Q1AMC3301AMC1300AMC1301

您好!

我知道 AMC3330-Q1将在10月底之前广泛推出、但由于我们需要提前冻结设计、因此您可以建议使用与 AMC3330-Q1类似的替代器件、用于交流线路到线路电压测量应用。 已附上应用方框图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AMC3330-Q1

    您好!

    您能否为三相 PFC 应用提供交流线路到线路电压感应的任何解决方案(应用手册)。 随附了一个方框图供您参考。
    我还想确认 AMC3330-Q1适用于交流线路到线路电压感应应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我将了解我们是否可以为您提供 AMC3330-Q1的一些样片、以帮助您完成设计。  我不会立即看到您的方框图有任何问题、并相信 AMC3330非常适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。 我们对该 IC 有许多依赖、因此、对于备用、您可以建议另一个用于线对线电压感应应用的 IC。

    此致、

    Kunal Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    AMC3330是目前我们拥有的唯一输入范围为+/-1V 的放大器。  我们有 AMC3301-Q1、其输入范围为+/-250mV。  采用与 AMC3330-Q1相同的封装、只是输入电压范围较低。  我们还有其他一些具有模拟输出的器件、您可能还需要提供高侧电源、因此请告诉我您是否对此感兴趣、我将提供一些器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    是的、我们正在尝试为我们的设计实施 AMC3301、作为 AMC3330-Q1的备份、但是、我们有一些与 AMC3301相关的问题、如下所示:

    1)。 AMC3301数据表的第8.2节提到、该器件用于交流线路电压测量、与图中所示的图表相矛盾。 8.1.请澄清此 IC 是否可用于高压交流测量(+/- 1000V 线对线)。

    2)。 由于电压从0V 到峰值电压不等、您是否有任何建议来确定电阻分压器网络的大小以便计算交流电压测量的交叉电流?

    您能否为低阻抗器件的交流电压测量提供一些参考(以了解电阻分压器网络的大小)。

    3)。 您能不能建议一种定义交流电压感应精度水平的方法。 您是否有相同的解决方案/建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我看到 Alex 在 另一篇帖子中回答了您的 AMC3301问题、或者至少已经开始回答。  在图8-1中、此处的应用仍然是"AC 线路"-它只是单相、因此我不确定是否存在矛盾。  只要感应电阻器上的最大电压处于器件的限制范围内、您当然可以使用 AMC3301来测量相间电压。  显然、对于+/- 1V 输入 与+/-250mV 输入、需要对输入感应侧进行一些修改。  由于 AMC3301的阻抗比 AMC3330低、因此最终检测元件需要额外的校准注意事项、但总的来说、是的-这是可行的。

    对于此类应用中使用 AMC3301与 AMC3330的总体精度、我没有现成的参考设计可供您使用。  您能给我们一个关于您所寻求的准确度的球栅品质因数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否建议一些其他器件适用于具有高输入阻抗的交流电压检测、因为 AMC3301具有低输入阻抗(仅19K Ω)。

    此致、

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们观察到、器件 AMC3301具有非常低的输入阻抗。

    AMC3330-Q1建议使用0.1mA 电流(通过电阻分压器网络)作为设计注意事项、因为该器件具有高输入阻抗。

    但是、由于您建议使用 AMC3301器件(具有低阻抗)进行交流电压检测、因此您可以建议对同一器件使用输入电流。  

    此外、如果我们使用 AMC3301、请提供相关信息以及校准。

    此致、

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    本应用手册将介绍必要的校准:

    如果您有其他问题、请阅读并告知我们。

    此 Excel 计算器可能也会有所帮助:

    您可以使用 AMC1300或 AMC1301代替 AMC3301。 请务必查看"差分与 R3"配置和"差分与 R3"配置之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    谢谢你。

    是否还可以使用相同的 Excel 计算器(您共享的计算器)进行直流电压检测?

    您能否共享用于电流感应的 Excel 计算器?

    此致、

    Kunal Pathak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    使用计算器计算直流电压是相同的。 我正在设计一个电流感应版本、但它尚未面向公众开放。 只需在当前使用欧姆定律来操作以蓝色显示的用户输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。

    我有一个与您分享的应用手册相关的问题、  

    我们是否可以使用"设计步骤 II -考虑 R3'"部分(PG 4)中给出的相同 R3和 R3'公式来进行线对线电压感测(在该公式中、感测电阻器两侧都有电阻器、请参阅下面所附的图表)。

    您能不能在 R3公式的分母中说明2的重要性(见上文)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否分享有关如何进行校准的信息(在电压感应 Excel 计算器中)、因为您共享的应用手册中没有该信息。

    此外、还想知道如何计算 GE 分频器以及 R4的值(IC 内部(适用于 AMC3330和 AMC3301))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我应该考虑5Mohms 的第一串电阻器 Rtop、还是应该考虑10Mohms (总电阻分压器网络)?

    此外、您能否提供一些有关 R3'方程的信息。

    此致、

    库纳尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我对误差计算有疑问、即在数据表中、增益误差是不同的、在 Excel 计算器中、所考虑的误差是不同的。 您能不能提供一些相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的提问。  

    您可以使用相同的公式、只需确保包含所有电阻器即可。 这部分计算的目的是设置从输入信号源到输入信号的衰减比。  如果我记得正确的话、由于器件前端的差分放大器、2在方程式中。  

    此帖子应有助于解释如何执行校准: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/937333/3463286#3463286

    GERdiv = R4/(R4+RdivImpedance);对于 AMC3301、R4 = 12.5k、对于 AMC3330、R4 = 1M

    对于 R3'等式、除了由与差分输入阻抗并联的感测电阻产生的增益误差之外、R3'的用途是平衡输入偏置电流偏移。  

    感谢您指出这些数据输入错误、我将更新这些错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    从最近共享的校准文档中、我们了解到我们需要为每个 IC 单独执行此校准过程。 请确认。

    除了文档中描述的内容之外、还有其他直接的方法来校准器件吗? 如果您也可以分享、那将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    您需要对每个系统进行校准、而不仅仅是对 IC 进行校准、从而校准整个信号链。  

    有些器件具有内部校准功能、但对于隔离器件、这是唯一的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。

    此致、

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果可能、您可以共享电流感应 Excel 计算器吗?

    当我们进行最坏情况分析时、这将会很有帮助。

    此致、

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我仍在使用新计算器完成一些工作-希望下周在线使用这些计算器。  

    目前、您可以使用电压感应计算器作为电流感应计算器、方法是使用欧姆定律操纵蓝色条目单元中的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能不能在结束后分享电流感应误差计算工具/Excel 表格

    此致、

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    当然可以。 您在使用当前版本的计算器时遇到任何困难吗?