This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我知道 AMC3330-Q1将在10月底之前广泛推出、但由于我们需要提前冻结设计、因此您可以建议使用与 AMC3330-Q1类似的替代器件、用于交流线路到线路电压测量应用。 已附上应用方框图供您参考。
您好、Kunal、
AMC3330是目前我们拥有的唯一输入范围为+/-1V 的放大器。 我们有 AMC3301-Q1、其输入范围为+/-250mV。 采用与 AMC3330-Q1相同的封装、只是输入电压范围较低。 我们还有其他一些具有模拟输出的器件、您可能还需要提供高侧电源、因此请告诉我您是否对此感兴趣、我将提供一些器件型号。
您好!
感谢您的建议。
是的、我们正在尝试为我们的设计实施 AMC3301、作为 AMC3330-Q1的备份、但是、我们有一些与 AMC3301相关的问题、如下所示:
1)。 AMC3301数据表的第8.2节提到、该器件用于交流线路电压测量、与图中所示的图表相矛盾。 8.1.请澄清此 IC 是否可用于高压交流测量(+/- 1000V 线对线)。
2)。 由于电压从0V 到峰值电压不等、您是否有任何建议来确定电阻分压器网络的大小以便计算交流电压测量的交叉电流?
您能否为低阻抗器件的交流电压测量提供一些参考(以了解电阻分压器网络的大小)。
3)。 您能不能建议一种定义交流电压感应精度水平的方法。 您是否有相同的解决方案/建议?
您好、Kunal、
我看到 Alex 在 另一篇帖子中回答了您的 AMC3301问题、或者至少已经开始回答。 在图8-1中、此处的应用仍然是"AC 线路"-它只是单相、因此我不确定是否存在矛盾。 只要感应电阻器上的最大电压处于器件的限制范围内、您当然可以使用 AMC3301来测量相间电压。 显然、对于+/- 1V 输入 与+/-250mV 输入、需要对输入感应侧进行一些修改。 由于 AMC3301的阻抗比 AMC3330低、因此最终检测元件需要额外的校准注意事项、但总的来说、是的-这是可行的。
对于此类应用中使用 AMC3301与 AMC3330的总体精度、我没有现成的参考设计可供您使用。 您能给我们一个关于您所寻求的准确度的球栅品质因数吗?
您好、Tom、
您能否建议一些其他器件适用于具有高输入阻抗的交流电压检测、因为 AMC3301具有低输入阻抗(仅19K Ω)。
此致、
库纳尔
您好、Tom、
我们观察到、器件 AMC3301具有非常低的输入阻抗。
AMC3330-Q1建议使用0.1mA 电流(通过电阻分压器网络)作为设计注意事项、因为该器件具有高输入阻抗。
但是、由于您建议使用 AMC3301器件(具有低阻抗)进行交流电压检测、因此您可以建议对同一器件使用输入电流。
此外、如果我们使用 AMC3301、请提供相关信息以及校准。
此致、
库纳尔
尊敬的 Alex:
谢谢你。
是否还可以使用相同的 Excel 计算器(您共享的计算器)进行直流电压检测?
您能否共享用于电流感应的 Excel 计算器?
此致、
Kunal Pathak
您好、Kunal、
使用计算器计算直流电压是相同的。 我正在设计一个电流感应版本、但它尚未面向公众开放。 只需在当前使用欧姆定律来操作以蓝色显示的用户输入。
您好、Kunal、
感谢您的提问。
您可以使用相同的公式、只需确保包含所有电阻器即可。 这部分计算的目的是设置从输入信号源到输入信号的衰减比。 如果我记得正确的话、由于器件前端的差分放大器、2在方程式中。
此帖子应有助于解释如何执行校准: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/937333/3463286#3463286
GERdiv = R4/(R4+RdivImpedance);对于 AMC3301、R4 = 12.5k、对于 AMC3330、R4 = 1M
对于 R3'等式、除了由与差分输入阻抗并联的感测电阻产生的增益误差之外、R3'的用途是平衡输入偏置电流偏移。
感谢您指出这些数据输入错误、我将更新这些错误。
尊敬的 Alex:
如果可能、您可以共享电流感应 Excel 计算器吗?
当我们进行最坏情况分析时、这将会很有帮助。
此致、
库纳尔
您好、Kunal、
我仍在使用新计算器完成一些工作-希望下周在线使用这些计算器。
目前、您可以使用电压感应计算器作为电流感应计算器、方法是使用欧姆定律操纵蓝色条目单元中的值。
尊敬的 Alex:
您能不能在结束后分享电流感应误差计算工具/Excel 表格
此致、
库纳尔
您好、Kunal、
当然可以。 您在使用当前版本的计算器时遇到任何困难吗?