This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:放大器论坛

Guru**** 2858110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/926957/lm324-amplifiers-forum

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

您好!
我在使用幅值为1.3Vpp (+ 0.65V /-0.65V)的双极音频信号以及将其在0至1.3V 工作范围内移动的方案(使用 LM324)时遇到问题。 将偏置电压从5V (D2)施加到 IC8的同相输入(3和13)后、它开始发光、输出电压为0V。

谢谢、

Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsvetan、您好!  

    如原理图所示、LM324的直流工作点与齐纳二极管的电压约为4.7V。 我看到 LM324输出直接进入具有3.3V 电源的数字电位计。 4.7V 对于数字电位器而言过高。 我建议交流耦合电容直流偏置为1.65V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ron 提供的有用提示。 一切都很好、电路板工作正常。 您能否向我发送一个链接、了解有关如何测量音频芯片(TPA3116D2)参数的信息? 是否有 TI 芯片、均衡器和 D 类音频放大器?

    此致、

    Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsvetan,

    TPA3116D2超出了我的产品线范围。 我建议使用该器件型号开始新的帖子、以获取该产品系列的支持。