Other Parts Discussed in Thread: LM324, TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM324 主题中讨论的其他器件: TPA3116D2
您好!
我在使用幅值为1.3Vpp (+ 0.65V /-0.65V)的双极音频信号以及将其在0至1.3V 工作范围内移动的方案(使用 LM324)时遇到问题。 将偏置电压从5V (D2)施加到 IC8的同相输入(3和13)后、它开始发光、输出电压为0V。
谢谢、
Tsvetan