请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLC3702您好!
随附了芯片的波形。 VCC 为15V、Vin+连接到电阻分压器(图中的通道1)、Vin-由控制信号(图中的通道2)提供。 Vout 引脚位于通道3中、Vout 引脚无负载。 请忽略信道4。
我们可以看到、VIN+电压在 VIN-降压控制信号之后下降得非常快、然后 VIN+逐渐恢复。 那么、您能否帮助解释为什么波形看起来是这样的?
非常感谢!