This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702QDRG4Q1、Vin+引脚意外压降

Guru**** 2379180 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC3702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768592/tlc3702qdrg4q1-unexpected-voltage-drop-of-vin-pin

主题中讨论的其他器件:TLC3702

您好!

随附了芯片的波形。 VCC 为15V、Vin+连接到电阻分压器(图中的通道1)、Vin-由控制信号(图中的通道2)提供。 Vout 引脚位于通道3中、Vout 引脚无负载。 请忽略信道4。

我们可以看到、VIN+电压在 VIN-降压控制信号之后下降得非常快、然后 VIN+逐渐恢复。 那么、您能否帮助解释为什么波形看起来是这样的?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hisui:

    如果没有电路原理图、就无法回答这一问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

      感谢您的回答。 原理图随附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hisui:

    这与 C28连接到分压器 R84/R89/R97的方式有关。

    为什么 C28的下侧未连接到 BUS_N? 将其连接到分压器对我来说毫无意义。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisui、

    BUS_P 中的电阻器串的值和旁路电容器 C18-20的值是多少?

    当输出转换时、TLC3702电源具有高达20mA 峰值的大转换电流。 图17显示了这种影响。 过去使用电阻器和齐纳电源的客户在电源下降时遇到了问题。 建议使用最小10uF 的陶瓷电容器旁路。

    正如 Kai 所说的、移除 C28 -这会干扰磁滞、实际上会使噪声变差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    您是否认为原因是 Vin-通过 C28将 Vin+拉低?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    C18-20约为10uF。 如果 BUS_P 大约为500V、您能否提供合理的串式电阻器值?
    顺便说一下、您能否向我展示一些电源下降的例子?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisui:

    完全正确!

    e2e.ti.com/.../hisui.TSC

    请注意、正如 Paul 已经提到的、这种行为使得分压器提供的迟滞无用! 因此、将 C28的下侧连接到信号接地或完全移除 C28。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!