This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3062:关于高速运算放大器的微带技术

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3062, TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791856/ths3062-about-microstrip-technology-for-high-speed-op-amps

器件型号:THS3062
主题中讨论的其他器件: TLV3502

您好、TI 专家、

我被指示使用微带技术来处理高速运算放大器之间的长距离连接。 也就是说、在信号层上使用接地填充、并使接地铜在相应走线下方完好无损。

然后、我需要通过一个运算放大器驱动4个运算放大器、如下所示。

我想知道该配置是否适用于此处的微带应用? OP2到 OP5需要为每个运算放大器使用4个隔离电阻器、而不是单个隔离电阻器?

此致

亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yatao 您好、

    保持布线尽可能短、将其穿过接地层、直接在 OP1的输出端使用一个约100R 的 Riso、如果运算放大器显示有任何不稳定性、则直接在每个输入端使用约100R 的电阻器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    因此、使用此电路时、当将微带一起应用到 OP2到 OP4时、与单个微带没有很大的区别?

    此致
    亚涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yatao 您好、

    当然、有。 但对于极短的布线、差异是微不足道的。 查找允许在 OP1和 OP2之间实现最短信号布线的布局...5.

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    实际上、我很努力尝试、但 OP1和 OP2...5之间的距离各不相同。
    最长为50mm、最短为5mm。


    此致
    亚涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yatao 您好、

    形成星形方案...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我实际上无法调整拓扑。

    看起来我必须制造 PCB、并发现由于微带的特性和每英寸150ps 的极小延迟、没有延迟或稳定性问题。

    此致
    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yatao 您好、

    为什么无法进行修改? 总是有其他选择。 先有创意、后有猎物。 :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    如果您不确定布线过长、请使用不同的布线长度制造测试板(仅包含 OP1...5)并进行检查。 我自己一整天都在测试板。

    分裂和征服!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    OP2到 OP5、其中每个驱动器都连接了2个推挽和8个推挽、以驱动 RC 一阶电路。
    可以轻松地找到修改连接的便捷方法。
    我指的是材料、发现微带的传播延迟约为150ps/英寸。 如果为真、则可以将 OP2..5视为同步接收输入信号。 我的阿兰西斯是不是错的?

    此致
    亚托
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、正如他所画的那样、每个 V+ IN 上的电阻器不是终端电阻器-它们必须接地、从而在信号路径中引入衰减。 如果不终止布线、则微带会产生反作用、只会增加驱动放大器 Rout 的电容(和极点)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我始终怀疑接收节点是否需要分流电阻器。
    基于 Kai 的以下仿真
    e2e.ti.com/.../789198

    似乎在 V+端子上没有分流电阻器(同样、1MEG 欧姆电阻器可被视为开路)、只要 Riso 不小于 Zo、微带就对 siganls 来说是透明的、并且没有振铃。

    此致
    亚涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您认为这只是一条源端接传输线路。 V+输入引脚上的小串联 R 有助于此处使用发射极跟随器输入来隔离迹线源电容。 在本例中、无法真正确定带状线是否比打开接地平面和电源平面更好。 但请给它一个镜头。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您意味着标准微带在接收节点需要一个分流电阻器、如下图所示。

    或信号完整性要求信号从布线的所有点看到相同的电阻、如果没有分流电阻器、则布线端将看到运算放大器+端点的大电阻。  我想这是原理。

    请注意、四条布线的宽度相同、因此它们采用相同的 RSH。

    要获得减半的 Vo、Riso 应为 RSH 的4倍?

    如果这是标准微带、则其延迟应为150ps /英寸。 最远的布线比最短的布线长2英寸、因此、我想我可以将其视为在 V+节点同步接收信号。

    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    问题是,亚涛几个月以来就讨论了自己的电路,并开始了不可计数的新线程。 我们已经讨论了集成器、分立式推挽输出级和比较器。 他更改了所有时间规格、电路拓扑、信号布线长度、增益和电源电压。 因此、最终会产生相当混乱的情况。

    " V+输入引脚上的小串联电阻"、正如您所说的、我建议在一个线程中使用并联 THS3062 (上面的 OP2...5)似乎可以从它们中获益、以防止 THS3062输入级的振荡。 当然、这些电阻与传输线路特性阻抗的端接无关。

    Paul Grohe 在 Yatao 的另一个线程中推荐了使用微带技术并在两端端端端端端端端端端端接的传输线、并结合了一个非常快的比较器。

    我在这里建议在 OP1的输出端使用单个隔离电阻器、并对 OP2...5使用非常短的信号走线。 我建议将信号布线布置在实心接地层上。 100µm Ω 距离接地平面上的0.3mm 宽、甚至50mm 长的铜线迹仅提供5pF 的容性负载、这在其应用中是可以接受的、尤其是当他仍然使用更好的布局来缩短此信号线迹长度时。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:
    几个月以来、我制造了3个版本的 PCB。 每个版本都有其问题、正如您看到的、我更改了许多参数。 现在、我决定制作我的最后一个版本。 我的电路非常大、我认为最好不要放在这里。

    很抱歉以前有很多线程。 我会给你们带来太多麻烦吗? 如果我这么做、我将尝试不再启动新的线程。

    此致
    亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    不、您完全不打扰我。 但是、如果您始终进行更改、则很难提供帮助。

    在进行更改之前、请尝试彻底检查并理解先发生的情况。 分裂和征服。 制造测试电路、您只需进行很小但非常具体的更改。 因此、您可以构建 OP1...5电路、并按照定义明确的小步骤修改布线长度。 查看此测试电路的示波器、尝试了解正在发生的情况。 这样、您将找到最佳解决方案。 理论很好、但在高频电子产品方面没有讲述整个故事。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:
    ^。^
    实际上、对于分流端接电阻器、V+输入有时需要该电阻器、而正如 Michael 在反相节点中向我展示的那样、有时也不需要该电阻器。 我不明白为什么。 我参考信号完整性手册、今天就了解了。 这实际上是整个布线对相同甚至是阻抗的要求。

    在 TLV3502的线程中、我认为分流电阻器不能在 FPGA 附近使用。 因为它将输入信号减半、其振幅为 TTL 低电平或高电平。 将其减半会下拉高电平并导致逻辑错误。 当然、选择一个大值分流电阻器、一个相对较小的串联电阻器应该保持正确的电平。

    此致
    亚涛