主题中讨论的其他器件:OPA858、
您好、是一个紧急帮助请求。
我们 在几天前购买了用于 OPA858放大器 OPA858DSGEVM 的评估模块、并进行了测试
该模块 用于针对我们的产品 OPA858脉冲放大电路设计对其进行测试。
但是、该模块 根本不起作用 。 我们发现电路使用 连接的 R3零欧姆电阻器
差分输入端子并联到接地端。 这意味着电阻器 R3将 RF 输入信号短接至和
因此、模块不会将任何 siganl 波形输出到输出连接器上的示波器。
您为什么将输入极短接 R3。 我们如何测试 moduel? 请说明情况。 这是错误吗?
我们是否必须移除电阻器 R3、它也非常小、因此很难将其移除。
请立即回答。 我不明白为什么会发生这种情况。
此致、
李基昌
P.S. 我的同事 Iksoo Choi 已经在周五向您提出了这个问题。 但他仍然没有从 TI 获得答案。