This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:OPA858DSGEVM

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA858DSGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851655/opa858dsgevm-opa858dsgevm

器件型号:OPA858DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA858

您好、是一个紧急帮助请求。

我们 在几天前购买了用于 OPA858放大器 OPA858DSGEVM 的评估模块、并进行了测试

该模块 用于针对我们的产品 OPA858脉冲放大电路设计对其进行测试。

但是、该模块 根本不起作用 。 我们发现电路使用  连接的 R3零欧姆电阻器

差分输入端子并联到接地端。 这意味着电阻器 R3将 RF 输入信号短接至和

因此、模块不会将任何 siganl 波形输出到输出连接器上的示波器。

 您为什么将输入极短接 R3。 我们如何测试 moduel? 请说明情况。  这是错误吗?

我们是否必须移除电阻器 R3、它也非常小、因此很难将其移除。

请立即回答。 我不明白为什么会发生这种情况。

此致、

李基昌

P.S. 我的同事 Iksoo Choi 已经在周五向您提出了这个问题。 但他仍然没有从 TI 获得答案。  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Chang,

      OPA858DSGEVM 默认配置为同相增益7、可通过更改反馈/增益电阻器将其重新配置为与不同增益一起使用、也可通过取出 R3和 R10在不同配置中使用、例如反相放大器。 在其默认配置下、您将无法在 IN-(J1)中输入信号、但您将能够在 IN+(J2)中输入信号。  

      我们无法找到您同事的帖子。 您是否可以向我们发送链接?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    还有一些问题。

    那么、如果 R3不工作、J1的用途是什么

       短路?

    我们如何输入差分射频信号。 这需要 J1

       和 J2一起工作?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    还有一些问题。

    那么、如果 R3不工作、J1的用途是什么

       短路?

    我们如何输入差分射频信号。 这需要 J1

       和 J2一起工作?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Chang,

     EVM 采用这种方式设计、可通过移除 R3和 R10在同相配置(默认)或反相配置中使用。 您可以通过仅移除 R3来输入差分输入信号;但是、它不是为此目的而设计的。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Chang,

      您是否能够成功输入差分信号?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Chang,

      我将关闭此线程;因为、您已启动了一个新线程。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    林大卫建议我,他的意见是用一个光电二极管连接到输入插孔。

    是否可以在射频信号发生器的稳定性中连接光电二极管。 在本例中、我们看不到任何信号输出

    因为没有变化的信号。

    EVM 仍然无法正常工作。 也许 OPA858出现了故障?

    李基昌   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管将 J2输入到射频信号发生器、但 EVM 仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Ki-Chang,

     如更新的线程所述:您能否提供 J2输入以及 J5输出的示波器截图? 或者、您能否告诉我您的输入信号的特性? 您是否对 OPA858EVM 进行过任何更改? 另外、我在这里发布了对 David 回复的回复: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/856194。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Chang,

      我正在将我的回复移至此主题。 感谢您共享您在另一个主题中共享的设置图像:

        我无法从图像中确定您的输入特性。 您是否能够通过测量输入和输出信号的振幅和频率来显示更近的图像?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我在前一封邮件中告诉过您、即使照片显示的值也不是 thw。

    输入电平约为3mV 、我们通过衰减器在5MHz 至30MHz 的频率范围内对其进行上下调节。

    但是、如图所示、在 J5处未检测到输出信号。 如果您仍需要特写照片、我们将拍摄另一张照片0和

    将在几天内再次发送给您。  

    此外、我们还尝试了直接输入到 J2的输入信号、并通过50欧姆射频信号发生器上的33nF 电容器、

    两种情况都没有输出。   

    我要求您用另一个您确认输出的 EVM 替换 thios EVM。

    李基昌

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Chang,

      感谢您澄清输入特性。 从先前的设置图像中、似乎有一个到 VCC 和 GND 的连接、但没有连接到 VEE。 3mV 的低输入电压;我建议使用+-2.5V 的双电源。 如果您使用单独的电源电压、则需要将 VEE 接地。 无论如何、应连接到 VEE。 瞬态电压输出应约为21mV。 下面、我已连接 OPA858 EVM 的输入和输出限制。

    我还在使用+5V 或+3.3V 单电压电源时、从 OPA858数据表中添加了一个关于允许范围的片段。 您可以看到、对于3.3V 或5V 电源、您的输出必须高于1.05V。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您对我们项目的持续帮助。

    根据您的建议、我们已经使用+/- 2.5V 的分离电源测试了 EVM、我们发现它 可以正常工作

    显示了小于7的增益的输出波形。

    但是、它仍然不适用于具有5V 电压的单电源、当然我们将 Vee 接地。

    原因是什么。 我们将对原型使用正常的单电源模式。

    至少 OPA858芯片未出现故障。 我们发现了单电源操作的任何其他条件。

    我们仍然需要您的帮助。

    此致、

    李基昌     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Chang,

      我很高兴听到 OPA858EVM 工作正常。 在同相增益为7的当前默认 EVM 上、如果输入电压低于3mV、则无法使用单电源、原因是输出电压低于建议的1.05V 低输出电压。 在输出电压通常为1.05V 之前、您将不会看到信号。 但是、它在双电源下工作的原因是、现在 Vs-低于接地、在本例中为-2.5V。 这意味着您的输出电压可能低至-1.5V、远低于约21mV 的输出电压(注意:数据表中未直接指定此值、我给出了粗略估算值)。 如果需要使用单电源、我建议增大输入信号并增大放大器的增益配置。 这将取决于您是否可以增大输入信号、并取决于您的应用所需的带宽。 如果无法增大输入信号、我建议添加另一个至少具有 Vs-输出轨的放大器。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Chang,

      自从我上次回复后、您有没有任何更新、顾虑或问题?

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请打开一个新主题。  

    最棒的

    Hasan Babiker