https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848729/lm397-lm397
器件型号:LM397我目前正在使用 LM397、我需要的功能如下。
1] IGN + V1有三种可能、即0V、12V 或24V。
2]电路预计会提供0伏或3.3伏的输出。
3]当引脚3 (+输入)的电压小于3.3V (施加在–ve 输入端) 或对于任何其他基准电压、则我应该得到0伏。
4]当引脚3的电压高于基准电压时、我应该得到3.3V 电压。
5] LM397对我来说是一款开漏运算放大器、可获得所需的3.3V 逻辑电平。
6]电流问题是电路在所有条件下都表现良好、IGN +V1为0伏时除外。 在这种情况下、当 IGN +V1为0伏时、它被施加到引脚5和正输入上、 并且输出电压为3.3伏。 我希望看到的是0伏、而不是3.3伏。
7]当引脚3的电压高于引脚2时、我需要一个运算放大器输出为3.3V 的电路、即 IGN + V1为12V 或24V、 当引脚3的电压为0伏、而引脚5的 IGN +V1的电压为0伏时、运算放大器的输出为0伏。
8]请建议使用合适的电路和运算放大器。 您能告诉我哪里出了错误吗?