This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ronald、
那么、我想知道交流电源来自哪里? 我是说在 AMP 中、Vsupply 始终包含一些纹波、为什么我们需要分析交流电源?
谢谢。
此致
刘梅森
您好梅森、
并非所有应用都使用电压稳压器为 OPAMP 供电。 因此、在电源线上可能会有许多120Hz 整流器纹波、它们的谐波范围很广。 或者考虑会消耗大电流尖峰的重负载。 或者考虑汽车电池电压噪声包含大量毛刺脉冲和突降的汽车应用。 根据单傅里叶、这些短暂的骤降和毛刺会产生广泛的频率频谱。
但是、即使是稳压器也会有问题、因为它会产生宽带噪声、并且在较高频率下具有非常有限的纹波抑制和较差的输出阻抗。
请记住、在被 OPAMP 的电源抑制部分抑制后、电源噪声将出现在输入级、并被安装的增益放大、这与 OPAMP 的输入失调电压非常相似、 但它包含宽频谱。 因此、高增益交流前置放大器可能同时需要非常高的电源抑制比。
Kai
您好梅森、
是的、PSRR+和 PSRR-显示了 PSRR 与频率的关系。 表中的 PSRR 只是 PSRR 的直流值。 再次阅读我的链接、了解其确定方式。
虽然数据表中的 PSRR+和 PSRR-图通常仅显示典型值、但对于表中的 PSRR 值、还指定了最大值。
您应该更加关注哪些数据取决于您的应用。 但您不能简单地说这一个比另一个更重要。
Kai
尊敬的 Kai:
非常感谢您的回答。
此致
Mason