This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好梅森、
并非所有应用都使用电压稳压器为 OPAMP 供电。 因此、在电源线上可能会有许多120Hz 整流器纹波、它们的谐波范围很广。 或者考虑会消耗大电流尖峰的重负载。 或者考虑汽车电池电压噪声包含大量毛刺脉冲和突降的汽车应用。 根据单傅里叶、这些短暂的骤降和毛刺会产生广泛的频率频谱。
但是、即使是稳压器也会有问题、因为它会产生宽带噪声、并且在较高频率下具有非常有限的纹波抑制和较差的输出阻抗。
请记住、在被 OPAMP 的电源抑制部分抑制后、电源噪声将出现在输入级、并被安装的增益放大、这与 OPAMP 的输入失调电压非常相似、 但它包含宽频谱。 因此、高增益交流前置放大器可能同时需要非常高的电源抑制比。
Kai
您好梅森、
是的、PSRR+和 PSRR-显示了 PSRR 与频率的关系。 表中的 PSRR 只是 PSRR 的直流值。 再次阅读我的链接、了解其确定方式。
虽然数据表中的 PSRR+和 PSRR-图通常仅显示典型值、但对于表中的 PSRR 值、还指定了最大值。
您应该更加关注哪些数据取决于您的应用。 但您不能简单地说这一个比另一个更重要。
Kai
尊敬的 Kai:
非常感谢您的回答。
此致
Mason