This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV9002 PSRR 规格问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861391/tlv9002-tlv9002-psrr-spec-question

器件型号:TLV9002

您好!

在数据表中、TLV9002具有 PSRR+、PSRR-和直流 PSRR。

我知道直流 PSRR 意味着 PSRR=Vsupply/Vos、但 PSRR±意味着什么?  

谢谢。

此致

刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    我在数据表中找不到任何对'PSRR±'的引用。  

    如果您是指 PSRR+和 PSRR- 、则意味着分别向 V+或 V-施加交流电源电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    这里对其进行了很好的解释:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    那么、我想知道交流电源来自哪里? 我是说在 AMP 中、Vsupply 始终包含一些纹波、为什么我们需要分析交流电源?

    谢谢。

    此致

    刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    并非所有应用都使用电压稳压器为 OPAMP 供电。 因此、在电源线上可能会有许多120Hz 整流器纹波、它们的谐波范围很广。 或者考虑会消耗大电流尖峰的重负载。 或者考虑汽车电池电压噪声包含大量毛刺脉冲和突降的汽车应用。 根据单傅里叶、这些短暂的骤降和毛刺会产生广泛的频率频谱。

    但是、即使是稳压器也会有问题、因为它会产生宽带噪声、并且在较高频率下具有非常有限的纹波抑制和较差的输出阻抗。

    请记住、在被 OPAMP 的电源抑制部分抑制后、电源噪声将出现在输入级、并被安装的增益放大、这与 OPAMP 的输入失调电压非常相似、 但它包含宽频谱。 因此、高增益交流前置放大器可能同时需要非常高的电源抑制比。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    这是有问题的图表吗?

    图表标题 PSRR 与 频率间的关系强制要求交流电源


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    那么、我可以说 PSRR+/PSRR-显示 PSRR 随频率变化的情况吗?  

    表中的 PSRR 是我在选择放大器时应该更加注意的规格?

    谢谢。

    此致

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    是的、PSRR+和 PSRR-显示了 PSRR 与频率的关系。 表中的 PSRR 只是 PSRR 的直流值。 再次阅读我的链接、了解其确定方式。

    虽然数据表中的 PSRR+和 PSRR-图通常仅显示典型值、但对于表中的 PSRR 值、还指定了最大值。

    您应该更加关注哪些数据取决于您的应用。 但您不能简单地说这一个比另一个更重要。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的回答。

    此致

    Mason