主题中讨论的其他器件: TLV7022、 TLV7012
大家好、
我们正在寻找三相电机逆变器的交流过流检测应用。
电流传感器输出为0.5V 至4.5V。
过流阈值限制:1V (下限)和4V (上限)
我们可以使用采用 TLV1702-Q1的通用双路比较器来实现这一点。 我还附加了一个基本仿真文件。
我们想知道是否可以满足以下附加要求、
- 只有当"Vsig"超过其阈值3个周期(3 x 50Hz = 60ms)时、比较器才必须输出高电平
- VOUT 必须保持高电平、直到它从 MCU 获得复位信号。
- 此外、是否需要在仿真中使用 R2和 R3、因为如果没有它们、我将无法进行仿真
请支持。
此致、